This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:关于扬声器特性

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563YBGEVM-DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497226/tas2563ybgevm-dc-about-speaker-characteristics

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC

工具/软件:

一些工程师您好。

我们通过 TAS2563YBGEVM-DC 使用 PPC3应用评估我们产品中使用的扬声器的特性。

扬声器特性评估完成后(尽管最终允许的温度检查实际上尚未完成)、您将看到此屏幕。

我不理解所示的一些参数、因此我想问它们是什么、它们是什么意思。

・Ke ()

・RTV (K/W)

・CTV (J/K)

R Θ・(K/W)

・CTM (J/K)

・Ω RTV (K/W)

・SOA -系统增益

您能解释一下上述参数吗?

此致、

Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    您可以参考此文档: SmartPA 扬声器保护算法

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师、你好。

    很抱歉将此标记为"已解决"一次。

    提供的 PDF I 包含有关 RTV、CTV、RTM 和 CTM 的信息。

    但是、没有关于 Ke、RTVA 或 SOA 的信息。

    ・Ke 与 PDF 描述中的系数 k 相同吗? 如果是这样,我想知道,因为没有关于 K 的信息。如果不是,我想知道有关 Ke 的信息。

    ・我认为 RTVA 是不同于 RTV 的参数。 您能告诉我这个吗?

    ・关于 SOA (系统增益、电源电压)、我假设这是一个一般参数、如果您能告诉我、我将不胜感激。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    • Ke 是铜的电阻温度系数、铜是音圈的常用材料。
    • 系统增益是放大器模拟增益、在调优模式下固定为16dBV;SOA 块中的值为等效于16dBV = 8.92Vrms。
    • 我将再次查看 RTVA、然后返回给您。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fumiya:

    • RTV 和 RTVA 之间的差值为:
      • RTV 是从音圈到磁体的耗散热阻(然后从磁体到环境、RTM)。
      • RTVA 是从音圈直接流向环境的耗散热阻。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan。

    感谢您的回答。

    (1)我了解 SOA。

    (2)关于 RTVA,我在所附的第一张照片中总结了我的理解。 (这是"SmartPA 扬声器保护算法"中图12的修改版本)
    这种理解是否正确?

    (3)我认为铜的电阻温度系数是第二张照片中所示的"温度系数"。 实际上、铜电阻的温度系数是0.003到0.004、这是一个合理的值。 另一方面、Ke 是电感模型的一个无量纲系数、我个人认为它是与物理弹簧常数或电动势等相关的系数
    我很困惑、因为它未在 TI 文档中列出、并且我所使用的扬声器的文档中没有类似的参数。

    很抱歉、如果您能充分了解情况、我将不胜感激。

    此致、

    Fumiya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumya、

    抱歉、混淆不清、我的描述确实是温度模块中的 K。

    Ke 是电感模型的一部分;它实际上并不用于扬声器保护、因此可以忽略它(与 Le 和 L2相同)。

    编辑:您在 RTVA 上正确无误。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师