工具/软件:
一些工程师您好。
我们通过 TAS2563YBGEVM-DC 使用 PPC3应用评估我们产品中使用的扬声器的特性。
扬声器特性评估完成后(尽管最终允许的温度检查实际上尚未完成)、您将看到此屏幕。
我不理解所示的一些参数、因此我想问它们是什么、它们是什么意思。
・Ke ()
・RTV (K/W)
・CTV (J/K)
R Θ・(K/W)
・CTM (J/K)
・Ω RTV (K/W)
・SOA -系统增益
您能解释一下上述参数吗?
此致、
Fumiya。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
一些工程师您好。
我们通过 TAS2563YBGEVM-DC 使用 PPC3应用评估我们产品中使用的扬声器的特性。
扬声器特性评估完成后(尽管最终允许的温度检查实际上尚未完成)、您将看到此屏幕。
我不理解所示的一些参数、因此我想问它们是什么、它们是什么意思。
・Ke ()
・RTV (K/W)
・CTV (J/K)
R Θ・(K/W)
・CTM (J/K)
・Ω RTV (K/W)
・SOA -系统增益
您能解释一下上述参数吗?
此致、
Fumiya。


尊敬的 Fumiya:
您可以参考此文档: SmartPA 扬声器保护算法
此致、
-伊凡·萨拉扎尔
应用工程师
工程师、你好。
很抱歉将此标记为"已解决"一次。
提供的 PDF I 包含有关 RTV、CTV、RTM 和 CTM 的信息。
但是、没有关于 Ke、RTVA 或 SOA 的信息。
・Ke 与 PDF 描述中的系数 k 相同吗? 如果是这样,我想知道,因为没有关于 K 的信息。如果不是,我想知道有关 Ke 的信息。
・我认为 RTVA 是不同于 RTV 的参数。 您能告诉我这个吗?
・关于 SOA (系统增益、电源电压)、我假设这是一个一般参数、如果您能告诉我、我将不胜感激。
此致、
Fumiya。
你好、Ivan。
感谢您的回答。
(1)我了解 SOA。
(2)关于 RTVA,我在所附的第一张照片中总结了我的理解。 (这是"SmartPA 扬声器保护算法"中图12的修改版本)
这种理解是否正确?
(3)我认为铜的电阻温度系数是第二张照片中所示的"温度系数"。 实际上、铜电阻的温度系数是0.003到0.004、这是一个合理的值。 另一方面、Ke 是电感模型的一个无量纲系数、我个人认为它是与物理弹簧常数或电动势等相关的系数
我很困惑、因为它未在 TI 文档中列出、并且我所使用的扬声器的文档中没有类似的参数。
很抱歉、如果您能充分了解情况、我将不胜感激。
此致、
Fumiya。