主题中讨论的其他部件: DIX9211
工具/软件:
您好:
不确定输入数字音频 I2S 的参数是否正确、但 PCM9211似乎无法将其转换为 S/PDIF:0V ...而不是音频流。
以下是我的设置:
I2S 参数(在提供 I2S 的器件上配置):
- LRCLK 频率:48kHz
- BCLK 频率:48 x LRCLK 频率(即2.304 MHz)
- 字大小:18位
2. I2S 应用于 PCM9211的 MPIO_C 端口:
- BCLK --> MPIO_C1
- LRCLK --> MPIO_C2
- DATA --> MPIO_C3
PCM9211配置如下:
- REG 0x6F:0x05... 启用 DIT 独立模式
- 寄存器0x24:0x14...将主时钟 XMCKO 设置为 XTI/2、即12.288 MHz;启用输出
- REG 0x78:0xCD ...将 DIT 输出(TXOUT)路由到 MPO0、将 XMCKO 路由到 MPO1
我的设置有什么问题?
提前感谢
Pavel。