This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:上电后出现6424输出砰砰声

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500810/tas6424e-q1-6424-output-pop-noise-after-power-on

器件型号:TAS6424E-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

我 遇到 6424问题需要您帮助:

我 用6424构建了一个解决方案、它连接了一个 外部放大器、下面是6424的启动代码。

当主机单元通电时、它会输出一些砰砰声、即使我强制将 MUTE 引脚(引脚25)下拉至 GND、这些砰砰声仍然存在。

我找不到原因、因此我请求您的帮助。

写入0x6A 确认数据:0x00 0x0F
写入0x6A 确认数据:0x01 0x32
写入0x6A 确认数据:0x02 0x60
写入0x6A ACK 数据:0x03 0x44
写入0x6A 确认数据:0x04 0x00
写入0x6A 确认数据:0x05 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x06 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x07 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x08 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x09 0x01

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunxuan,

    这是由于音响主机侧的直流负载诊断操作、会产生诊断电压并发送到外部放大器。   

    请执行以下操作:将0x01写入寄存器0x09、以绕过直流负载诊断。   

    Dylan