请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我 遇到 6424问题需要您帮助:
我 用6424构建了一个解决方案、它连接了一个 外部放大器、下面是6424的启动代码。
当主机单元通电时、它会输出一些砰砰声、即使我强制将 MUTE 引脚(引脚25)下拉至 GND、这些砰砰声仍然存在。
我找不到原因、因此我请求您的帮助。
写入0x6A 确认数据:0x00 0x0F
写入0x6A 确认数据:0x01 0x32
写入0x6A 确认数据:0x02 0x60
写入0x6A ACK 数据:0x03 0x44
写入0x6A 确认数据:0x04 0x00
写入0x6A 确认数据:0x05 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x06 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x07 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x08 0xFF
写入0x6A 确认数据:0x09 0x01

此致。