This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:计算 AVDD 和 PVDD 上电流消耗的方法

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500307/tas5720a-q1-the-way-to-calculate-current-consumption-on-avdd-and-pvdd

器件型号:TAS5720A-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

1.能否根据规格确定 AVDD 和 PVDD 每个电流消耗的计算方法? 扬声器?

(即客户使用25W 扬声器时 PVDD 和 AVDD 的电流消耗)

2.是否有像下面的原理图那样添加串联电阻器和二极管的情况?

它的优势是什么、您知道具体的用例吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    [quote userid="464516" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500307/tas5720a-q1-the-way-to-calculate-current-consumption-on-avdd-and-pvdd 我能否知道根据规格计算 AVDD 和 PVDD 每个电流消耗的方法。 扬声器?

     可以使用效率曲线(如图4)来从输出功率/效率中获取 PVDD/AVDD 功率。 那么电流将是 Power / Voltage。

    [quote userid="464516" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500307/tas5720a-q1-the-way-to-calculate-current-consumption-on-avdd-and-pvdd 是否有任何情况会像下面的原理图那样添加串联电阻器和二极管?

    极少见过。 可能有一些客户希望使用这些电路进行负载诊断。 您可以与他们核实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Shadow、

    感谢您的支持。

    1.请检查我的计算是否正确。

    ->如果我使用15W 扬声器(这是总输出功率)、此时的效率约为97%、因此总功耗将为15W/0.97=15.464W

    ->如果我使用12VDD、则电流消耗将为15.464/12=1.289A。 每个电流消耗将为1.289A (AVDD 和 PVDD)。

    ->如果总输出功率为25W、您可以期待电源效率吗? 图4没有解释这种情况。 (在25W 之前断开线路。)

    2.你指的是负载诊断? 您是否有任何详细的文档?

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    ->如果总输出功率为25W、您可以预期电源效率吗? 图4没有解释这种情况。 (在25W 之前断开线路。)

    计算没有问题。 25W 效率预计为94%。

    2. 是指负载诊断? 您是否有任何关于它的详细文档?

    我们的侧外部负载诊断指南如下所示:

    https://www.ti.com/lit/an/slva824/slva824.pdf?ts = 1744675884196&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526nr%253D8469%2526searchTerm%253Dload+diagnostic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Shadow、

    感谢您的支持。

    请再检查一件事、我的计算是否正确。

    ->如果我使用15W 扬声器(这是总输出功率)、此时的效率约为97%、因此总功耗将为15W/0.97=15.464W

    ->如果我使用12VDD、则电流消耗将为15.464/12=1.289A。 每个电流消耗将为1.289A (AVDD 和 PVDD)。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeong、

    从数据表第11页的图4可以看出、15W 输出条件下的效率为~92%。  将0.97替换为0.92、然后一切都正确。

    [引用 userid="464516" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500307/tas5720a-q1-the-way-to-calculate-current-consumption-on-avdd-and-pvdd/5769474 #5769474"]

    ->如果我使用12VDD、则电流消耗将为15.464/12=1.289A。 每个电流消耗将为1.289A (AVDD 和 PVDD)。

    [/报价]

    计算结果正确。

    [引用 userid="464516" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500307/tas5720a-q1-the-way-to-calculate-current-consumption-on-avdd-and-pvdd/5769474 #5769474"]

    ->如果我使用15W 扬声器(这是总输出功率)、此时的效率约为97%、因此总功耗将为15W/0.97=15.464W

    [/报价]

    Dylan