工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
1.能否根据规格确定 AVDD 和 PVDD 每个电流消耗的计算方法? 扬声器?
(即客户使用25W 扬声器时 PVDD 和 AVDD 的电流消耗)
2.是否有像下面的原理图那样添加串联电阻器和二极管的情况?
它的优势是什么、您知道具体的用例吗?

请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
1.能否根据规格确定 AVDD 和 PVDD 每个电流消耗的计算方法? 扬声器?
(即客户使用25W 扬声器时 PVDD 和 AVDD 的电流消耗)
2.是否有像下面的原理图那样添加串联电阻器和二极管的情况?
它的优势是什么、您知道具体的用例吗?

请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐
您好、Chase
[quote userid="464516" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500307/tas5720a-q1-the-way-to-calculate-current-consumption-on-avdd-and-pvdd 我能否知道根据规格计算 AVDD 和 PVDD 每个电流消耗的方法。 扬声器?可以使用效率曲线(如图4)来从输出功率/效率中获取 PVDD/AVDD 功率。 那么电流将是 Power / Voltage。
[quote userid="464516" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500307/tas5720a-q1-the-way-to-calculate-current-consumption-on-avdd-and-pvdd 是否有任何情况会像下面的原理图那样添加串联电阻器和二极管?极少见过。 可能有一些客户希望使用这些电路进行负载诊断。 您可以与他们核实。
亲爱的 Shadow、
感谢您的支持。
1.请检查我的计算是否正确。
->如果我使用15W 扬声器(这是总输出功率)、此时的效率约为97%、因此总功耗将为15W/0.97=15.464W
->如果我使用12VDD、则电流消耗将为15.464/12=1.289A。 每个电流消耗将为1.289A (AVDD 和 PVDD)。
->如果总输出功率为25W、您可以期待电源效率吗? 图4没有解释这种情况。 (在25W 之前断开线路。)
2.你指的是负载诊断? 您是否有任何详细的文档?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐
您好、Chase
->如果总输出功率为25W、您可以预期电源效率吗? 图4没有解释这种情况。 (在25W 之前断开线路。)
计算没有问题。 25W 效率预计为94%。
2. 是指负载诊断? 您是否有任何关于它的详细文档?
我们的侧外部负载诊断指南如下所示:
Jeong、
从数据表第11页的图4可以看出、15W 输出条件下的效率为~92%。 将0.97替换为0.92、然后一切都正确。
[引用 userid="464516" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500307/tas5720a-q1-the-way-to-calculate-current-consumption-on-avdd-and-pvdd/5769474 #5769474"]->如果我使用12VDD、则电流消耗将为15.464/12=1.289A。 每个电流消耗将为1.289A (AVDD 和 PVDD)。
[/报价]计算结果正确。
[引用 userid="464516" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500307/tas5720a-q1-the-way-to-calculate-current-consumption-on-avdd-and-pvdd/5769474 #5769474"]->如果我使用15W 扬声器(这是总输出功率)、此时的效率约为97%、因此总功耗将为15W/0.97=15.464W
[/报价]Dylan