This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:关于 CLK 时序

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1501071/tad5242-about-clk-timing

器件型号:TAD5242

工具/软件:

您好的团队、

当该 IC 在控制器模式下运行时、确认 FSYNK 和 BCLK 是从 CCLK 生成的。
如果我查看图6-6、则仅显示了 DIN 和 FSYNK/BCLK 时序、但我想知道 DIN 和 CCLK 时序或者由此产生的 CLK 和 FSYNK/BCLK 时序。

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    我是否可以问为什么要求 DIN 到 CCLK 时序? 根据 I2S 标准、DIN 与 CCLK 没有所需的关系、只有 FSYNC 和 BCLK。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想知道 CCLK 的时序是 BCLK 生成的等
    这是因为唯一的输入是 CCLK。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamashita-San、

    我不认为这个值是测试的、因为它对音频传输没有真正的意义。 我们可以在工作台上进行测试、但这在不同器件、不同温度下都不是很稳健

    您是否想知道应用 CCLK 后生成 BCLK 所需的时间? 在下图中、此值应约为 T2

    此致、
    Jeff McPherson