This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5142:TAD5142 1.8V AVDD 不工作

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502268/tad5142-tad5142-1-8v-avdd-not-working

器件型号:TAD5142
主题: TAD5242中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试在1.8V 下使用 AVDD 和 IOVDD 运行 TAD5142
原理图如下所示。
M0-M6根据 I2S 目标数据表进行 strap 配置、AVDD=1.8V、单端线路输出

I2S 信号进入 TAD5142的所有正确信号(16KHz 帧同步、512KHz 位时钟、每帧2x16位)、但 OUT1P 和 OUT2P 上不会产生波形。

 OUT1P 和 OUT2P 上有一个1K Ω 下拉。

我没有串联电容器、但应该会出一些东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ron、

    关于上述原理图的一些建议。

    •  为每个电源引脚使用单独的去耦电容器。 并将其放置在尽可能靠近电路板上的引脚的位置。    有关上述实现方式、请参阅数据表中的图7-1
    •  为 I2S 信号放置22-100 Ω 串联电阻器
    • 该串联电容器用于交流耦合。 请参阅用户指南 的图4-7。 TAD5242 EVM 主 DUT 原理图、1K 至 GND 模拟了600最小的线路输出负载
    • MD1=H 和 MD2=L 表示器件需要1.8V 32位 。 使用以下公式  bck=# of Ch  x  bit depth x  fsync  、因此对于2*32*16k 、bck= 1.024MHz
    • 根据我的经验、大多数看到的问题都 与时钟/格式相关。 因此、请检查示波器上的 clk 并监视 I2S、并确保其与 图6-5匹配。  

    我认为根据以上几点、您应该能够使其正常工作。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我把表6-3中的文本"字长=32"的意思是" 最大值 对于左通道或右通道、I2S 位流中的字长为32位/样本"

    但是、我看到:

    这意味着两点:
    1)  表6-3中的文本"字长=32"表示" 最小值 对于左通道或右通道、I2S 位流中的字长为32位/样本"

    2) 表6-4至6-7需要更正!!

    数据表的第6.3.3节明确指出器件具有 PLL、可接受表6-4至6-7中的 BCLK 与 FS 比率
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改为每个通道32个时钟(1.024MHz 位时钟)、现在可以正常工作。


    我提交了数据表反馈以及此案例的链接。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ron 的 反馈。 我很高兴 它现在正在为您工作。  

    此致、

    Arash