This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:芯片应用问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502707/ts3a226ae-chip-application-problem

器件型号:TS3A226AE

工具/软件:

根据 TS3A226AEEVM 的手册、我将 TP6连接到3.3V 并将 TP12连接到接地、但电路板似乎短路了。  仔细检查原理图后、我发现 TP6为 GND、TP12为 GNDB。  然后、我将 TP6重新接地、将 TP2重新连接到电源、但它仍处于短路状态。

如何解决这个问题,申请一个新的演示板害怕烧毁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我认为这可能是个拼写错误、我可以更详细地研究一下、但您连接到 TP9的电压是多少? 因为我认为它已连接到 VDD。

    此致、

    Kameron