This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206EVM-U:TI AIC3206编解码器:启用模拟旁路时、为什么麦克风录音中出现耳机音频?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502332/tlv320aic3206evm-u-ti-aic3206-codec-why-is-headphone-audio-appearing-in-microphone-recordings-when-analog-bypass-is-enabled

器件型号:TLV320AIC3206EVM-U

工具/软件:AIC3206EVM GUI  

我使用的是 AIC3206 EVM 板 Rev A。当我启用从 IN3_L/R 到 MAL/R 到 HPL/R 的模拟旁路–将 TRS 麦克风连接到 J3-MIC IN、将耳机连接到 J5-HP OUT 时、  我遇到了一个问题、即我的麦克风录音包含来自耳机输出的模糊音频。 断开麦克风和耳机连接后、此问题仍然存在。 我尝试使用不同的耳机和麦克风。 问题仍然存在。

如果我删除模拟旁路、则此问题将消失:默认播放/录制工作正常。 我已经浏览过数据表和应用手册(SLAA463)几次、但仍然无法理解提供此反馈的原因。 我不确定这是由于电路板问题还是配置错误导致–我 希望这不是硬件问题、因为这是 EVM 问题。

我最近问过有关 Electronics StackExchange 的问题、还有一位评论家说这是一种正常行为(评论 [1])。 如果是、如何禁用它? 视频会议上的人从另一个人的线路上再次听到他们的声音是相当令人困惑的。

这是我的配置代码: 配置代码 [2]

[1]: https://electronics.stackexchange.com/questions/743940/ti-aic3206-codec-why-is-headphone-audio-appearing-in-microphone-recordings-when#comment1979809_743940

[2]: https://gist.github.com/rampadc/20f44485f70093d39fbdbf3eb5112f95

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:

    为了确保我了解、

    使用默认播放/录制时、一切正常。 麦克风路径上未记录耳机信号。

    但是、一旦麦克风信号输入侧音路径、您就会听到环路闭合:耳机输出出现在录制路径中。

    我的理解是否正确?

    Unknown 说:
    当麦克风和耳机断开连接时、此问题仍然存在。

    您能否详细介绍一下这一表述? 即使没有麦克风源或耳机负载、您如何确认问题存在? 您是否也在通过 ADC 录音路径测量消声的声音、或者这只是一种可闻效果?

    谢谢、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 当单独启用和同时启用播放和录制功能时、如果没有侧音、则麦克风路径上不会录制耳机信号。 我还在麦克风仍插入时从 J5上拔下耳机、以确保耳机没有噪声泄漏-问题仍然存在。

    我通过在选择 EVM 作为音频输出的情况下在计算机上播放音乐来测试它、并且使用 EVM 麦克风路径作为输入来大胆地录制音频。 回放的录音包含来自耳机的音频失真。 我也在不同的计算机上测试了这个,同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:

    一项有助于缩小原因范围的测试、您能否尝试对您描述的内容进行反向测试:

    断开麦克风、但保持耳机连接。 启用侧音并测量录制内容。 针对两个麦克风输入悬空并短接至 GND 执行此操作。 如果有任何不同的结果、请告诉我。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.断开麦克风但保持耳机连接、在 GUI 中将 IN3_L/R、CM1L/R 设置为10K:是问题仍然存在。

    2.断开麦克风但保持耳机连接,断开 IN3_L/R ,在 GUI 中将 CM1L/R 设置为10K :没有问题。

    3.断开麦克风但保持耳机连接,断开 IN3_L/R 连接,在 GUI 中断开 CM1/R 连接:没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:

    我之前因为布局可疑而在 ADC 路径上看到过噪声耦合、我认为这就是我们现在看到的情况。 通过断开 IN3_L/R 可以证明问题消失。

    遗憾的是、我认为这是 EVM 布局产生的结果。 我的道歉。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、感谢您的澄清。 遗憾的是、在将其标记为已解决之前、您是否获得了有关如何改进布局以防止此类问题的参考? 希望以 EVM 为基础进行设计。

    编辑:如果串扰是因为布局有问题、那么为什么在启用播放和录制时不启用侧音会生成此类反馈? 我也是第一次考虑线路之间的串扰、但后来我测试了这种情况、这更说明了芯片问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cong:

    这是一个很好的问题、在禁用侧音的情况下没有串扰。 您可以使用两条路径来实现侧音、结果可能不同。 现在我相信您正在从 PGA 中走出来、但也可以绕过它并采用真正的模拟旁路。 可能开关路径会改变结果(反之亦然)。

    作为参考、保持播放和录制路径的接地回路与中间的强接地分开是防止这种串扰的理想方法。