工具/软件:AIC3206EVM GUI
我使用的是 AIC3206 EVM 板 Rev A。当我启用从 IN3_L/R 到 MAL/R 到 HPL/R 的模拟旁路–将 TRS 麦克风连接到 J3-MIC IN、将耳机连接到 J5-HP OUT 时、 我遇到了一个问题、即我的麦克风录音包含来自耳机输出的模糊音频。 断开麦克风和耳机连接后、此问题仍然存在。 我尝试使用不同的耳机和麦克风。 问题仍然存在。
如果我删除模拟旁路、则此问题将消失:默认播放/录制工作正常。 我已经浏览过数据表和应用手册(SLAA463)几次、但仍然无法理解提供此反馈的原因。 我不确定这是由于电路板问题还是配置错误导致–我 希望这不是硬件问题、因为这是 EVM 问题。
我最近问过有关 Electronics StackExchange 的问题、还有一位评论家说这是一种正常行为(评论 [1])。 如果是、如何禁用它? 视频会议上的人从另一个人的线路上再次听到他们的声音是相当令人困惑的。
这是我的配置代码: 配置代码 [2]
[2]: https://gist.github.com/rampadc/20f44485f70093d39fbdbf3eb5112f95