工具/软件:
尊敬的团队:
我在使用 TAS6584-Q1放大器的 IHP_IC 平台上工作、 根据客户要求、在放大器处于播放状态后、我们必须监控扬声器故障、如开路负载、短路负载、短接至 Bat 和 Shor 至 GND。
目前循环模式下、我们根据自动直流诊断监控接地短路和电池短路故障 、并能够检测这两个扬声器 故障。 但是、使用直流诊断时、我们不会阻止 OL/SL 检测。
DC LDG Ctrl 1寄存器(地址= 0xB0)
根据数据表、我们必须为循环监控器的扬声器故障 OL 和 SL 启用实时诊断。
我们从 TI 获得了实时诊断文档并随附在邮件中。
1.在文档第5页提到,但这一偏移88和8C 与阈值无关。
W C0 88 1D 00 00 #写入偏移88、32位宽、设置开路负载阈值、例如~40 Ω
W C0 8C 00 C5 00 00 #写入偏移8C、32位宽、设置短路负载阈值、例如~1 Ω
W C0 8C 00 C5 00 00 à μ s 此处8C 是寄存器地址和4个字节 00 C5 00 00 值是否正确?
我在这里附加了 pic。


2.根据检测到 RTLD 时提到的文档第1页、必须禁用 RTLD、然后必须再次运行直流诊断、然后它将对播放状态通道输出产生影响。
- 对于直流寄存器 C0和 C1和 RTLD 寄存器8B 和8C、对于扬声器故障、处于播放状态的循环一次放大器将获得相同的结果?
4.我们不能理解页面和簿值实际上不能在数据表中找到寄存器0x00。
W C0 00 00 #返回 Book 78的第0页
W C0 7F 8C #更改为 Book 8C。 在更改簿之前、它必须在第0页中
W C0 00 02 #转至 Book 8C 中的第02页
请您提供我们迫切需要的信息。
e2e.ti.com/.../TAS6584_5F00_Realtime_5F00_-diagnostic-user-guide_2D00_V2.3-_2D00_-only-enable-SL_5F00_OL.PPTXe2e.ti.com/.../TAS6584_2D00_Q1_2D00_Production_2D00_Data_2D00_Sheet_2D00_SLOSE31A-1.pdf