This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:TPA2006D1出力回路構成について Ω

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1503587/tpa2006d1-tpa2006d1

器件型号:TPA2006D1

工具/软件:

スピーカアンプ(TPA2006D1)を使用して基板設計を行っております。Ω

従来、スピーカアンプ出力側をデータシート通りにしていました((1)従来回路構成)が、

今回、インダクタの代わりにノイズサプレッションフィルタ(MAF1608FAD121CT000)を使用しました。(2 )今回の回路構成

但し、(2)ではスピーカ出力が出来なかったため、データシートのチップビーズ構成(C312/C313/C314/C319/C320 C318削除、:0.1F->1nF)に変更。Ω

この変更で音声は出る様になりましたが、L300の出力波形が汚い((3)ため、) 1nF波形 C313/C314/C319/C320:1nFも削除できれいな波形((4) 1nF削除波形)となりました。

※最終的には、C312/C313/C314/C318/C319/0 C320すべて削除しています。Ω

ノイズサプレッションフィルタを使用した際の対処として、問題無いか確認して頂けますでしょうか。μ s

——

(1)従来回路構成

(2)今回の回路構成

(3) 1nF波形

(4) 1nF削除波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请翻译成英文、以便我们提供更好的支持。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我已经翻译过、请检查一下。

    ——

    我正在设计使用扬声器放大器(TPA2006D1)的电路板。

    上一版本、我们遵循了扬声器放大器输出侧的数据表((1)上一版本)、

    b. UT 修订版、我们使用噪声抑制滤波器(MAF1608FAD121CT000)而非电感器((2)修订)

    但是、由于(2)无法听到扬声器输出、因此我们将其更改为数据表中的芯片磁珠配置(删除了 C312/C318、C313/C314/C319/C320:0.1F->1nF)。

    这种变化让我们能够听到声音、但 L300输出波形很脏((3) 1nF 波形)、因此我们删除了 C313/C314/C319/C320:1nF 以获得干净的波形((4) 1nF 删除了波形)。

    *最后,我们删除了全部 C312/C313/C314/C318/C319/C320。

    使用噪声抑制滤波器时、您能否确认此设计是否正常?

    ——

    (1)以前的版本

    (2)修订本

    (3) 1nF 波形

    (4) 1nF 删除了波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此设计移除了所有上述电容器、对于 TPA2006D1来说是可以的。
    然而、LC 滤波器或铁氧体+电容器滤波器通常用于发射抑制目的、如果您的系统有发射限制、我建议在没有提到电容器的情况下进行测试、以确保滤波器的性能足够好。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师