工具/软件:
大家好、早上好!
我需要 TPA3255 (原理图 ZK-3002)的帮助。
我想了解一些有关 TPA3255的技术信息。
布局方案如下:
四个放大器(TPA3255 (PBTL 模式)(ZK-3002))、其输入连接到
前置放大器和所有放大器(TPA3255)都连接到相同的输出
相同的24VDC 电源。
在采用24VDC 电源的隔离式测试(单放大器 PBTL 模式)中、它能够实现
使用1欧姆负载(THD <1.2%)在60Hz 下提供12A 交流电。
但是、当连接并与其他放大器一起运行时、
和负功率输出(- neg、 TPA3255)(PBTL 模式)的输出
连接到负极上的公共点、即振荡和故障
错误。
在没有信号或负载的情况下打开系统时、您可以听到一些咔嗒声
电感器中的噪声和故障信号在期间保持脉动(+至 GND)
(-负 TPA3255)连接已连接。
如果删除(- neg、 TPA3255)连接、则问题停止。 但是,我
这些连接才能在布局中始终处于活动状态。
测试后、发现使用独立电源(一个电源)
对于每个没有共用 GND 的放大器)、不再发生故障、而和
系统正常工作。
我想知道如何使用此配置4个 TPA3255放大器
在公共输出(OUT -)和同一直流电源下运行。