This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以 PBTL 模式连接输出时的 TPA3255:TPA3255问题。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1497203/tpa3255-tpa3255-problems-with-output-connection-in-pbtl

器件型号:TPA3255

工具/软件:

大家好、早上好!
我需要 TPA3255 (原理图 ZK-3002)的帮助。
我想了解一些有关 TPA3255的技术信息。
布局方案如下:
四个放大器(TPA3255 (PBTL 模式)(ZK-3002))、其输入连接到

前置放大器和所有放大器(TPA3255)都连接到相同的输出

相同的24VDC 电源。
在采用24VDC 电源的隔离式测试(单放大器 PBTL 模式)中、它能够实现

使用1欧姆负载(THD <1.2%)在60Hz 下提供12A 交流电。
但是、当连接并与其他放大器一起运行时、
和负功率输出(- neg、 TPA3255)(PBTL 模式)的输出

连接到负极上的公共点、即振荡和故障

错误。
在没有信号或负载的情况下打开系统时、您可以听到一些咔嗒声

电感器中的噪声和故障信号在期间保持脉动(+至 GND)

(-负 TPA3255)连接已连接。
如果删除(- neg、 TPA3255)连接、则问题停止。 但是,我

这些连接才能在布局中始终处于活动状态。
测试后、发现使用独立电源(一个电源)

对于每个没有共用 GND 的放大器)、不再发生故障、而和

系统正常工作。
我想知道如何使用此配置4个 TPA3255放大器

在公共输出(OUT -)和同一直流电源下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您可以向我分享原理图来参考吗? 这可以更好地帮助我理解您的问题。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下午好。
    下面是我如何需要连接的简化图。
    即使未连接负载且输入也已断开、也会发生故障。

    这是与简化图的链接。

    谢谢你。

    drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    更改了一些设置。 您的原理图显示了2欧姆负载、这很好、但您的消息是1欧姆负载、这超出了 TAS3255的规格。  

    当您说 (- neg、 TPA3255)?  

    如果在使用单个电源时问题得到解决、但在使用一个公共电源时问题仍然存在、我会说问题出在 电源中。 您是否能够为系统尝试使用不同或更大的电源?   

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的关注。

    当我说使用1欧姆负载时、这是仅使用一个隔离式放大器(PBTL)进行的测试、它在1欧姆负载下运行良好、但在2欧姆负载下运行良好。

    关于(- NEG TPA3255)、它是输出线路(PBTL 中的 OUT D + OUTB)的命名。

    当我报告说,与单独的来源它运行良好,我做了一个分析错误,不注意示波器上的输出,但不幸的是,当使用单独的来源时,系统仍然存在故障,导致关闭。

    当在 LC 滤波器之后连接输出线路(OUTD + OUTB 放大器1和放大器2均处于 PBTL 模式)时、即使使用单个或单个源、也会发生故障和以下事件。

    我将 FALUT 和 CLIP_OTW 引脚连接到示波器上。 CLIP_OTW 始终为1、复位时下降到1和0之间。 根据手册(过载(OLP)或欠压(UVP)。 结温低于125°C)。 但是、未连接负载。

    *故障信号->0、复位后故障信号->1再变为0并保持脉动、表明故障信号变为0、复位后变为1并返回0。

    我正在出差离开实验室,我下周会回来。

    下面是所执行测试的新图。

    链接:

    drive.google.com/.../view

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、我在原始原理图中没有意识到您连接了负输出。 它的目的是什么? 如果在器件之间断开这种连接、输出是否正确?  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼。

    我需要它能够在连接负输出的情况下运行、因为这4个放大器负责提供交流电、以在电气测量和保护设备上执行实验室测试、其中连接通常是连接星形点且共用、并且无法打开。  

    在这种情况下、系统包含8个由专用 DDS 生成的正弦信号、具有可调频率、相位和振幅、4个用于电压生成的通道和4个用于当前生成的通道。  

    因此、我只需要4个电流通道就能够与连接的负点共同工作。  

    以下链接指向要使用4个 TPA3255放大器组装的器件的简化图:

    https://drive.google.com/file/d/1nWEt0HlBY0qDj1JMFKPTsqqXVbL0h4P_/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于美国假期、回复将延迟。 感谢您的耐心!

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ericsson:  

    这不是 TAS3255支持的配置。 实际上、您正在尝试从四个不同的源驱动负载、这可能会导致各种问题 、主要原因是 过流。

    此致、
    Sydney Northcutt