This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:第二个输出通道(U2也称为 B)无法正常工作

Guru**** 2782435 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1502854/tas5805mevm-second-output-channel-u2-aka-b-not-working

器件型号:TAS5805MEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5805MTAS5805、

工具/软件:

大家好、我已在 PPC3中进行了所有设置、并已将电路板配置为在2.1模式下工作。 我无法通过第二个通道输出任何音频。 下面是我到目前为止尝试过的测试:

使用第二个 TAS5805M 板验证没有油炸。
不同的输出模式来尝试使通道正常工作。
使用热像仪检查第二个芯片、确认其不会发热或输出任何内容。
探测 I2S 信号以验证它是否被传递到第二个芯片。
交换到通道 A 上的单声道 PBTL、以验证低音扬声器是否正常工作。

在这一点上,我完全失去了。 一切都表明 PPC3存在软件问题、但我不知道这是什么问题。 我还尝试了多根 USB 电缆、并验证板是否正在读取 I2C 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。

    您的哪个通道的输出有问题? TAS5805其中一个高频扬声器通道或低音扬声器?

    您将哪个器件用于低音扬声器?  

    您是否将 TAS5805的 SDOUT 连接到低音扬声器件的 SDIN?  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、我遇到的问题是 TAS5805MEVM 上的辅助 TAS5805 (U2)始终输出为高频扬声器通道或低音扬声器。 当我在任一模式下配置主 TAS5805M 时、都可以正常工作。 我根本无法将其输出到。 我使用的评估板具有两个 TAS5805s、您可以在任一模式下配置它们。 主器件的 SDOUT 直接连接到电路板上的 SDIN。 我已经探测了布线并验证了 I2S 信号是否正在到达第二个单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anton

    您能仔细检查一下发生了什么故障吗?

    Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好杰西,这差我走了正确的道路,我已经弄清楚了。 我将 PVDD 设置为24V、这似乎会 导致 次级 TAS5805M 出现问题(我相信是由于 U1上使用的去耦电容器与 U2上使用的去耦电容器不同?)。 当我将 PVDD 设置为20V 时、它可以正常工作。 有趣的是、启动时电压为20V、然后将电压升至24V 不会导致任何问题、U2功能正常。 由于 TAS5805M EVM 明确将 PVDD 列为4.5-26V、因此我对此感到非常困惑。 这里是否遗漏了一些东西、或者这是此电路板的真正问题?