This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:输入采样率容差?

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1503502/tas2780-input-sample-rate-tolerance

器件型号:TAS2780

工具/软件:

 标称48kHz 时可接受的输入采样速率范围是多少? 数据表仅列出了44.1或48kHz 的标称值、但未列出可接受的范围。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、  

    我正在与我们的设计团队核实这一点。  

    在 FS 发生变化的假设系统中、位时钟(SBCLK)如何? SBCLK 是否会随 FS 而变化? 例如、如果 FS 偏离-1%(以 Hz 为单位)、SBCLK 将会与之匹配并降低-1%(以 Hz 为单位)、或者 FS 是否相对于 SBCLK 而变化?

    从器件的角度来看、前者更容易接受。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我与设计团队讨论了、TAS2780可以支持 FS 和 SBLCK 的+/-10%变化、前提是它们会一起变化。 >10%可能会触发 TDM 时钟错误。

    如果 FS 独立于 SBCLK 变化、则限制要严格得多、因为会违反 TDM 端口时序要求(数据表中的6.7)。

    此致、
    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 感谢您的快速响应。