Other Parts Discussed in Thread: PCM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM5102 主题:PCM5122中讨论的其他器件
工具/软件:
我提出了有关 PCM5122的类似问题、并得到了类似的答案(我对此不满意)

此表来自 PCM510x 数据表、因此、96kHz 采样频率不支持6.144M 时钟。 这也适用于 PCM512x 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122
工具/软件:
我提出了有关 PCM5122的类似问题、并得到了类似的答案(我对此不满意)

此表来自 PCM510x 数据表、因此、96kHz 采样频率不支持6.144M 时钟。 这也适用于 PCM512x 吗?
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1410294/pcm5102-pcm5102-vs-uda1334
您好、Gokhan、
这两个器件的数据表都表明、 96KHz 采样频率的有效系统时钟范围为128fs 至512fs、但不包括64xfs、也不包括任何超过512xfs 的时钟。 该器件使用系统时钟来自动配置时钟树和 PLL 以及一些 其他内部模块、 该采样率至少需要128fs。 因此、根据 DS、 器件至少需要12.288MHz SCK 才能正确运行。
我认为这些 器件系列使用同一个内核、因此这两个器件系列在规格或限制方面存在一些相似之处。
此致、
Arash