This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:ENB 和末端的控制方法

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1496761/tpa2015d1-control-method-for-enb-and-end

器件型号:TPA2015D1

工具/软件:

您好的团队、

TPA2015D1具有用于升压(ENB)和 D 类(末端)的使能引脚。

是否可以通过微控制器的一条线路来控制这两者?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyohei、  

    此应用程序似乎可以接受。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    我还有其他问题。

    ENB、END 引脚:

    1. 是否有指定的输入电流? 如果是、大约有多少 μA?
    2. 这些引脚上是否有内部上拉或下拉电阻器?

    GAIN 引脚:  

    3.是否有指定的输入电流? 如果是、大约有多少 μA?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    我了解 ENB 和 END 引脚的电流。

    由于数据表中未提及内部上拉或下拉电阻、因此假设它们不存在是正确的、对吧?

    此外、TPA2015D1是一款目前正在接受评估并可包含在客户应用中的器件。

    关于增益引脚的输入电流、说没有规格或者在内部受限是正确的吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyohei、  

    是的、我同意您的看法、这些引脚上没有内部下拉电阻。  

    关于未表征的增益引脚、我可以在此 e2e 主题中提供对不同增益模式的测量、但 DS 或 TI 不会指定这些测量值、只是为了让客户了解。 有关此器件的任何进一步支持都可以提交给 e2e 以供进一步分析。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    我懂了。 是否可以在增益模式下测量输入电流?

    关于 ENB 和 END 引脚的输入电流、表中的项是"静态"、因此了解以下情况是否正确:当 ENB=END=VBAT 且 IN+/IN-没有输入时、最大2.2mA 流向 VBAT?

    输入到 IN+/IN-时、是否有最大电流的规格?

    > 每个引脚的通过 ENB 和 END 拉取的最大电流为2.2mA。 此处引脚规定的最小电流为1.7mA。

    >μ s

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyohei、  

    您对 VBAT 引脚的假设是正确的。  本文 介绍了什么是工作静态电流。 从技术上讲、这是当器件处于回放模式但没有输入时从特定引脚拉出的电流。 通常、规格应无负载、但 TPA2015D1 DS 将其指定为有负载。  

    我也假设 END 和 ENB 引脚上的电流相同。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    我的客户正在考虑采用 TPA2015D1、但由于微控制器端口的可用性、他们只能 IOL 为0.1mA 和 END 分配低驱动能力端口(IOH ENB/USB 0.4mA (绝对值))。

    数据表未指定最小电流值、因此我知道、只要满足识别高电平和低电平命令的电压阈值、该电流值就应该正常运行。

    是否可以驱动 ENB 并以上述电流值结束?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyohei、  

    我能够在三种不同的增益模式下测量通过 GAIN 引脚的电流。 测得的电流约为10uA。 该值不会随输入或电源电压的增加或减少而变化。  

    DS 中已指定 ENB 和 END 引脚。 这些引脚上指定的典型电流为1.7mA。 0.1mA 或0.4mA 的电流可能不满足这些引脚的要求。 我之前在该主题中已经将1.7mA 描述为最小电流、但无法保证0.4mA 足以驱动这些引脚。   

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    正如我之前咨询过您的、0.1mA 由于微控制器端口可用、客户只能 IOL 为 ENB 和 TPA2015D1的 END 引脚分配具有低驱动能力的引脚(IOH ADB/USB 0.4mA)。

    一种可能的解决方案是使用 FET 接收来自微控制器的信号并向 ENB/END 引脚提供足够的电流、但是否可以采取其他措施?

    此外、流向 ENB/END 引脚的标准电流为1.7mA、最大电流为2.2mA、对吗?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kyohei、  

    客户可以尝试的另一种选择是将控制音频 IC 上 EN 引脚的 MCU 输出引脚配置为开漏输出。 该引脚可以通过硬件配置为通过一个电阻器拉至数字电源电压引脚高。 这样、就需要足够的电流来推动 EN。  

    ENB/END 引脚的假设正确。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    ENB/END 的输入电流不是"工作静态电流"、对吗?

    前面提到的文章说"(iq)是集成电路消耗的电流"、在这种情况下指的是 VBAT 消耗的电流。

    那么这些引脚的输入电流会发生什么变化呢? 据我所知、目前 IC 的使能引脚不会消耗 mA 电流。

    此致、

    Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于 Uruno-San 的问题、TPA2015D1的内部方框图如下、无法确认 ENB、END 引脚和 VBAT 之间的连接。

    该器件如何连接?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kyohei, Uruno,  

    以下是 DS 在 VBAT 上的工作静态电流图。  

    和我前面提到的 DS 中的第7.5节也说明了 ENB 和 END = VBAT 上的工作静态电流。  

    这些是 DS 报告的规格。  

    我希望这能澄清问题。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信你是误解的人。 图7-1和"工作静态电流"展示了同样的情况。

    它们与 ENB 和 END 的输入电流无关。

    其他人,请帮助我们。

    此致、

    Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hikaru、 Kyohei、

    我看到了困惑。 在 VBAT 上启用 END 和 ENB 时的工作静态电流是在 DS 中指定的电流、以及我通过图报告的电流、在该线程中也是1.7mA 至2.2mA 的电流。

    为了清除 Kyohei、在 VBAT 上测得的静态电流为 DS 报告的1.7mA 至2.2mA。 此静态电流测量是在 D 类输出和输出的升压模式启用时进行的。 当仅启用升压而不启用 D 类输出时、对0.5mA 有不同的测量。

    与我在该线程中进行的增益引脚电流测量一样、我可以对 ENB 和 END 引脚重复相同的实验。 也不会指定这些值。  

    预期在这些引脚上观察到的电流会迅速得到响应。 测量值用于 ENB 上的电流测量、并在存在具有不同增益电平的输入时结束。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Hikaru、Kyohei、  

    TPA2015在  IOH MCU 和 OL 0.4mA 电流驱动方面肯定能够满足0.1mA 的额定电流要求。 我这边记录的电流测量值远低于0.1mA

    以下是在具有不同增益引脚配置的情况下、ENB 和 END 在1KHz 下等于 VBAT=5V 时的测量值:8 Ω+ 33uH:

    ENB:

    悬空:0.370uA +-0.02uA

    高:0.400uA + 0.02uA

    低:0.365ua+- 0.02uA

    我可以得出结论、END 引脚上的平均电流消耗约为0.378uA。

    结束:

    悬空:0.550uA +-0.05uA

    高:0.512uA  +-0.05uA

    低:0.530uA  +-0.05uA

    端到关断拉电流约为50uA

    我可以得出结论、引脚端的平均电流消耗约为0.530uA。

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    增益引脚测量值仍保持在大约10uA。 我会说它偏斜+-0.05uA

    我还想指出的是、在 EVM 上、要更改增益配置、可以将其悬空、使用直接分流器连接到 VDD 或 GND、而 ENB 和终端配置需要100K Ω 连接到 VDD 来启用、或直接分流到 GND 来禁用。 如果 使用来自 DS 的2.5V 至5.2V 的工作 VBAT 范围、这些引脚上的 V = IR 分别显示了从0.025mA 到0.052mA 的电流拉取。 这些值处于您的额定电流限制范围内。 因此、您也可以将其视为 ENB 和 END 上消耗的电流范围。

    我希望这样可以解决您的问题、并清除关于作为 ENB 和 END 的静态电流的初始误解。 为了更好地加以澄清、我收集了实验室数据、这属于我可以从 EVM 得出结论的理论范围。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的测量。  这对我们来说是个好消息!

    是的、这些值与我预期的值差不多。

    我知道她在想什么。

    此致、

    Hikaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会认为这个主题已经结束。  

    此致、

    Ore.