This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140IRTWR 的电源 AVDD

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504161/tlv320adc3140-the-power-supply-avdd-of-tlv320adc3140irtwr

器件型号:TLV320ADC3140

工具/软件:

TLV320ADC3140IRTWR 的默认电源 AVDD 为3.0V、通过 LDO 芯片输出3.0V。 考虑到 LDO 芯片的输出精度随温度变化3%、最小电压为2.91V。 因此、我们想确认 AVDD 是否支持2.9V 电源?它对数据采集有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我确认一下、并在接下来的几天提供更新。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于3V AVDD、您可以使用2.5V 的 VREF 设置来运行该器件、这也会限制支持的输入满量程摆幅。

    您可以参考数据表中的此表、了解 AVDD 范围、VREF 设置和相应的输入满量程摆幅。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan