This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:OUT+和 OUT -之间的直流电压

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1505456/tpa3116d2-dc-voltage-between-the-out-and-out--

器件型号:TPA3116D2

工具/软件:

尊敬的团队:

客户使用以 PBTL 模式运行的 TPA3116D2设计了 AMP 电路、这 是一个新项目、在大规模生产期间、客户发现有48台 PC 的 OUT+和 OUT-输出端子上具有大直流偏置(约120mV)、超过了数据表中指定的参数范围(| VOS |<15mV)。 故障率 相当高(达到5%)。 我已经附上了该放大器电路的原理图。 您能否帮助提供可能导致此 问题的任何建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能否描述您的测试设置? 基于输入信号=0的数据表直流测试。 您是否根据此类 案例进行了检查?

    同时、您可以检查输出电感器之前的直流。 有时、小直流电会导致输出负分量不匹配(就像大容差一样)。 在这种情况下、您可以逐步移除外部元件来检查直流失调电压、首先移除 缓冲器、甚至移除 LC。

    顺便说一下、您的原理图不清楚、请再次分享。

    谢谢。

    BR、

    Wenbin