This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754Q1EVM:采样频率-->FS 误差

Guru**** 2586595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1501169/tas6754q1evm-sample-frequency----fs-error

器件型号:TAS6754Q1EVM

工具/软件:

我使用 USB 连接 TAS6754并将其用作音频输入信号、但它以采样率显示 FS 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     请将器件设置为 Hi-Z 状态(需要连接负载才能执行此操作)、然后可以成功检测采样频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将器件设置为 Hi-Z 并连接至负载、但采样频率仍有误差。

    我使用 USB 作为音频输入、并设置 J13:D/J21:USB/J19:open。

    EVM 文档显示: 设置开关 S1和 S2、以拉低待机状态和 PD、红色 LED 将亮起

    那么我将开关设置为拉低、

    我可以做些什么来尝试修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是:IO 配置未就绪(FS 错误)、然后我使用设备监视器设置 Hi-Z、设备是否真的设置为 Hi-Z 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

    我使用 GUI 设置 Hi-Z、但 可以看到寄存器映射仍处于睡眠模式。

    我使用外部 I2C 进行控制、然后它可以处于播放模式(它具有 PWM)、但 PPC3仍显示睡眠模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping Han、

    您是否会确认您正在使用的 PPC3版本?  我刚刚尝试了最新的版本 GUI、并看到了正确的报告。

    我使用外部 I2C 进行控制、然后它可以处于播放模式(它具有 PWM)、但 PPC3仍显示睡眠模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping Han、

    是、设置状态与 FS 错误检测无关。  FS 误差只是一项检测功能、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本是3.2.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开 I2C 连接后、可以看到与您类似的正确报告。

    但连接 I2C 时、我设置 Hi-Z、看不到报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping Han、

    请查看 TAS6754软件版本。  我想、您反馈的3.2.1是 PPC3版本、而不是 TAS6754的软件版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS6754软件版本为3.2.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以这种方式安装 TAS6754、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping Han、

    这是正确的版本。  我试图再次回顾你的描述,无法重现的问题,我没有另一个 IIC 控制手头.   为了让你的评价工作取得进展,我建议不要这样做,因为两个 IIC 的大师可能会造成一些冲突。

    ------------------------------------------------

    我使用 GUI 设置 Hi-Z、但 可以看到寄存器映射仍处于睡眠模式。

    我使用外部 I2C 进行控制、然后它可以处于播放模式(它具有 PWM)、但 PPC3仍显示睡眠模式。

    --------------------------------------------------------

    Dylan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当我仅使用一个 I2C 控制时、它仍然无法设置 Hi-Z snd 然后放大器开启。

    该图未连接到 EVM、采样率显示错误、当我连接到 EVM、应用配置并以48kHz 条件播放音乐时、采样率仍是错误的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     PPC3是否已成功与您这边的电路板连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping Han、

    似乎我们在明确描述和理解问题上存在一些问题。  您是否会想录制一段有关您如何操作和显示问题的视频。

    我无法完全理解有关"无法设置高阻态、然后打开 AMP "的描述。

    [引述 userid="650071" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1501169/tas6754q1evm-sample-frequency----fs-error/5775062 #5775062"]

    但是、当我仅使用一个 I2C 控制时、它仍然无法设置 Hi-Z snd 然后放大器开启。

    [/报价]

    FS 检测不正确似乎无法在我这边重现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我连接时、仍然存在同样的问题。 采样频率仍然误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以这种方式设置的 EVM、使用 USB 作为音频输入并播放1k 音调

    然后打开 PPC3并点击 TAS6754

    输入 TAS6754 (采样频率显示错误)

    单击"connect"(连接)( 采样频率仍然显示误差 )

    点击"Apply config"。

    设置 Hi-Z

    寄存器映射已更改

    但当我设置"播放"时、没有任何输出

    我想知道采样频率为什么是误差、以及如何进行放大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电路板上缺少跳线 J22和 J23、因此 I2C 命令无法成功发送到 TAS6754器件中。 FS 错误的另一个原因是无法从器件读取任何寄存器值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好像这个问题、我收到的 EVM 没有这两根跳线、

    非常感谢、我现在可以使用该 EVM!