This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:有关 i2c 下降时间和上升时间问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504320/tlv320adc5120-about-the-i2c-fall-time-and-rise-time-question

部件号:TLV320ADC5120

工具/软件:

大家好、团队

客户在其中一个音频扬声器工程中使用 TLV320ADC5120、他们 会尝试捕获 i2c 时序要求并确保测试数据与我们的规格相匹配。

在相对于下降时间(tf)的 i2c 时序测试中、我们的数据表显示快速模式的 MIN_FALL_TIME 为20*(IOVDD/5.5)。 这是否意味着  MIN_FALL_TIME=20*(IOVDD/5.5)=20*(3.3/5.5)=12nS?

通过我们的客户测试、SCL 的下降时间测试结果为2.9nS、SDA 的下降时间测试结果为6ns。 2.9ns 和6ns 超出了我们的规格?

此客户的测试是否显示超出我们芯片正常范围的结果?

BTW、IOVDD 为3.3V、上拉电阻为2.2K Ω。

和 Pl 还会检查其波形作为附件、Pl 还有助于检查其上升时间是否正常? 谢谢。

G.W