This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3040:如何在使用器件时控制通道增益

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA3040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504661/taa3040-how-to-controll-the-channel-gain-while-using-the-device

器件型号:TAA3040

工具/软件:

尊敬的专家:

TAA3040数据表显示"在 ADC 通道上电之前配置所需的通道增益设置、并且在 ADC 上电期间不要更改该设置。" 尽管此器件中有自动增益控制(AGC)、但在上电时不能手动更改它? 如果要通过控制 PGA 来更改通道增益、器件是否 需要在断电后再次上电?

此致、

Ayako

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayako-San:

    如数据表中所述:

    为了更改 PGA 增益、需要首先通过将 ADC_PDz 位设置为0将 ADC 断电。 增益更改完成后、可以通过将 ADC_PDz 位设置为1来再次为 ADC 上电。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    感谢您的答复。 我明白了。

    此致、

    Ayako