This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:赢得器件&'只要 RESET 被拉高、t START 和 FAULT 就为低电平

Guru**** 2353980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1500142/tpa3221-device-won-t-start-and-fault-is-low-whenever-reset-is-pulled-high

器件型号:TPA3221

工具/软件:

尊敬的团队:

我构建了一个具有预 LC 滤波器单声道 PBTL 配置的 TPA3221、以及外部5V VCC 和32V PVDD 的定制电路板。

问题在于、无论如何为电路板上电、器件都无法启动。  

只要 RESET 被拉至高电平、FAULT 就会置位低电平 、CLIP_OTW 整个过程中保持高电平、CMUTE 电容器根本没有充电。 我尝试在连接负载的情况下上电、没有运气。

当 Fault = 0且 Clip_otw = 1时、指示 OLP、UVP 或 OVP。 但这一切都不会发生、问题似乎是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否 分享原理图和布局以先回顾一下?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件将其发送给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没问题。 我将联系并开始一个主题。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    纵观原理图、我认为问题可能来自增益设置。 您的电阻器似乎已互换。 R2和 R1分别设置了20k 和100k。 我认为这可能会在 OSCx 引脚悬空的情况下使器件进入从器件状态。 您能否测试交换这些组件?  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的放错了增益设置电阻器! 修复它! 但这会带来另一个问题、即 VDD 在空闲状态下会消耗大量功率(165mA@5V、约为0.8W)、并且 FAULT 和 OTW_CLIP 都拉至低电平。 设备仍然无法工作、CMUTE 无法一如既往地充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、该电流不在预期范围内。 此器件不需要特定的电源序列、因此可以排除。 是否对输出进行了任何开关? 我假设 R6已填充、R7为 DNP、这是正确的吗?  

    我也看一下您的布局。 我明天在这里发表评论。

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悉尼

    是的、R6在当前电路板中填充了0r、R7为 DNP。 VDD 和 PVDD 由单独的电源供电、因此我需要单独接通电源、但这不应该是问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您已按原样组装元件。 我只想确认一下。 我的评论里的一切看起来都还可以。 让我了解一些需要进一步调试的事项。  

    故障是否变为低电平并保持低电平? 还是正在切换?  

    同样、OTW_CLIP 是否在任何时候触发? 还是始终保持高电平?  

    输出是否会开始切换? 如果没有、您能否尝试替换 CMUTE 电容器?  

    您能否探测电源以确保不会出现意外压降?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉晚才回复、

    后来几天后,它又恢复了工作,没有修改任何成分。 肯定很奇怪。

    我连接了一个4R 电阻器以1KHz 波形(接地时峰值为2.72V、模拟2.1Vrms 输入)测试负载、输出波形看起来正常、但电源显示仅绘制了1.79A @ 31.8V、那只是56.9W? 不完全接近200W。  为什么? 或者、这难道不是测量放大器功率的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有意思。 可能是 某些连接最初不稳定。  

    这是因为增益设置为24dB。  对于单端应用、您通常需要使用大增益才能利用器件功能。 可以用30dB 或34dB。

    另请注意、使用单声道4 Ω PBTL 配置时、您能够生成的最大输出功率约为98W (THD + N 为1%)。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我说的是100W。  

    进行一些调整后、输出功率现在看起来正常。

    唯一的问题是 OTW_CLIP 信号非常不稳定、它将以快速速率持续切换、然后最终被拉至低电平。 (故障保持在高电平时、似乎正常。) 根据数据表、建议出现结温过大问题、但我使用了 IR 摄像头进行检查、最热点可能略高于50C @ 100W。 什么都不是真正的 OT。 放大器会持续产生输出。 因此我不确定是否应该忽略 OTW_CLIP、因为它在某个时候很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很棒! 很高兴现在看到正确的输出功率。

    如果出现削波问题、OTW_CLIP 将切换、然后在出现温度问题时将置为低电平。 请注意、该温度是结温、而不是封装温度。 您首先需要评估削波问题、因为这可能是您遇到温度问题的原因。 您可以减少此处的输入信号并监控 THDN。

    此致、
    Sydney Northcutt