This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:+ DIR9001输出中的重噪声! 信号大量削波、暂停后会产生白噪声

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, PCM5142, PCM5102, PCM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506911/pcm5142-dir9001-heavy-noise-on-the-output-signal-heavy-clipping-and-when-paused-i-get-white-noise

部件号:PCM5142
主题中讨论的其他部件:DIR9001PCM5102、PCM2902

工具/软件:

您好:

我最近启动了一个涉及4个 DAC 的新工程。

我通常使用 DIR9001作为接收器、现在由于直接输出、我选择了 PCM5142。
过去我使用了 WM8740、但由于功能和简单性现在很重要、PCM5102或 PCM5142更适合。

我使用的原理图与我通常使用的 DIR9001原理图相同、带有 DA102JC 变压器、ST3485EBD 作为转换器、并确保存在所有去耦和滤波电容器。

对于 PCM5142、我仅在硬件模式下使用它、然后连接到下一个(实际上比 DIR9001低1 cm)并启动它。

我有一个 PCM2902声卡来获得同轴 SPDIF 输出、一切都很好、直到我将所有东西连接到放大器、并且我听到声音像地狱一样被削波...或者它被失真、因为它太糟糕了、我无法做出改变。 一旦我停止音乐一个响亮的白色噪音仍然在背景(正常操作),我 会听到一些点击(不太确定,因为它很短)像一些时钟,它进入音频流某种方式。

我也使用内部 SCK 和 DIR9001 SCK 进行了测试、并出现了相同的问题。

过去我也和 PCM5102一起玩过,一切都很顺利。 与 PCM5142是没有像我一样顺利,我会需要一些建议检查什么...或者也许我做了一些错误的事情.



上面的图片中没有去耦电容器、但我绝对将它们与10uF 电容器一起添加。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    周末、我检查了原理图和 PCB。
    原理图正常、然后返回到 PCB 的绘图板。

    这次我对 I2S 信号的布线给予了更多的关注、实现了非常精确的 AGND 和 DGND 分离、其中仅通过启动配置和界面在电源处满足要求..... 当我通电,一切工作从第一次尝试,无需调整任何东西.

    结语:

    1、将 AGND 与 DGND 分开,每次处理混合信号时都必须这样做,并确保正确调整回路,以及只在一个点进行连接  

    2.确保 I2S 信号没有靠近 AVDD 的位置,也没有靠近模拟信号的位置(如数据表所述)

    3.将 VDD 与 AVDD 分开,最好增加一个次级稳压器,但也可以使用一些电阻器或铁氧体磁珠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢分享和更新。

    此致、

    Arash