This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:I2S 时钟上升时间和放大器;下降时间超出范围、I2C 下降时间很快

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1504281/tlv320adc5120-i2s-clock-rise-time-fall-time-out-of-range-i2c-fall-time-is-to-fast

部件号:TLV320ADC5120

工具/软件:

您好 TI 团队、

现在我们遇到了2个问题、请帮助解决、谢谢。

I2S 时钟上升时间和下降时间超出范围、高于20ns

 我们的 DUT 的测试数据如下 ?这对性能是否重要、如果我们使其满足 SI 要求、我们需要添加电容器和电阻器以通过 EMC、、我们的 EMC 将失败。

  

2. I2C 时钟和数据下降时间快,2.937ns 和6.007ns

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我 BCLK 频率和 I2C 模式(标准/快速/快速+)吗?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Lakshmi、

    BCLK 的频率为3.07MHz、I2C 模式为快速模式。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lakshmi:

    请查看 BCLK 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据数据表中提到的注释、对于 BCLK < 20MHz (此处看起来是这种情况)、上升和下降时间要求可放宽至13ns。

    您是否还能分享与上述 BCLK 波形类似的 SCL/SDA 波形的示波器屏幕截图?

    我们是否都满足了这两个信号的上升时间要求?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lakshmi:

    是的、对于 BCLK、  上升和下降时间要求可以放宽至13ns、但现在我们的  上升和下降时间 超过20ns。 它对性能有什么影响?

    请查看 SCL/SDA 的波形。上升时间正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我明天再回到您的身边。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 SCL/SDA 下降时间比数据表中提到的更快、则可能会影响其他一些时序要求、例如0ns 数据保持时间。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan