This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:6424经过特殊实验后无音频输出

Guru**** 2353700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506654/tas6424e-q1-6424-no-audio-output-after-special-experiment

器件型号:TAS6424E-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TAS6424》

工具/软件:

尊敬的团队:

我们有一个特殊的实验:将 L 通道和 R 通道连接在一起。  完成此实验后、让 L channel 和 R channel 拆分。

此时、此通道无法输出音频流、我想我们可以通过重新初始化6424来解决此问题。

但我不知道如何识别这种 异常、请给我一些建议来解决这个问题。

最好的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要从您的实验中获得更多信息。  要将哪些引脚或扬声器连接在一起、例如通道1+连接到通道2+。  我需要详细信息、以便查看直流诊断是否应该检测到它。  是否在它通电并处于播放模式后短路?  还是以前?  短时间时是否播放音频?  我需要您进行这些实验的程序、因此我可以查看是否会触发保护功能、或者是否会检测到直流或交流负载诊断。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    例如、我们将4M 和4P 连接类别绑定。

    我们有2种测试方式:

    1:通电前将其短接、 通电后溅出;

    2:开机(音频播放)后将其短接、并在10秒内溢出。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuyuan

    1:1:开机前将其短接、开机 后溢出;

    直流负载诊断可以检测到这种情况。 当器件尝试进入播放模式时、该功能会检测一次。

    2:power up(音频播放)后将其短接并在10秒内溢出。

    如果您播放的音频主机足够多,将触发 OC 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的解决方案是输出到  外部放大器、因此 我将0x01设置为寄存器0x09以禁用 直流负载诊断、否则它将不会输出音频流。

    那么、如果我可以通过任何其他方法来 重新初始化6424来检测它呢?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yuyuan

    我明白了。 您正在进行的短缺测试是否仍短于 TAS6424的输出?

    如果有、您可以考虑在生效之前执行手动直流负载诊断。 如果负载开路、您可以忽略它、如果存在其他短缺、它将检测并告诉您通过寄存器进行操作。