This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:TS3A226AE

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508736/ts3a226ae-ts3a226ae

器件型号:TS3A226AE

工具/软件:

我像所附的图像一样连接了 TS3A226AE、并使用 EVAL 板来实现该目的。 但是、当我使用 MIC 在音频录制器中录制时、一切都正常、如果我播放了视频、则会将视频音频放入我的录制中。 当我回放录音时、我在播放过程中会同时听到我的声音和视频音频。 如何将音频传入我的 MIC 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

     TS3A226AE 是一款音频开关、用于传递正在输入的任何信号。 增加的音频来自系统的某个位置。 这不是多路复用器的故障。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用标准的 Intel 10针 HD 音频标头协议。 我想这是此器件的主要用例、而不是将自己的编解码器放在电路板上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    您能否在没有多路复用器的情况下记录和测试您的系统?  

    看看是否会得到相同的结果。

    谢谢、

    NIR