This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:DAC 输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1507926/pcm3168a-dac-output

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:PCM3168

工具/软件:

您好、

我们使用的是 PCM3168编解码器。 请查看编解码器输出处的以下原理图

我们在编解码器输出端得到低于 w/f、在音频放大器输入端得到相同的波形。 所以扬声器输出会产生噪声。

您能否查看下面的原理图并提出所需的更改建议?

此致、

Arvind Khalate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    您希望得到正弦输出吗? 如果是、则需要降低芯片的增益。 您希望得到什么?您是否可以提供为实现此配置而设置的 i2c 命令?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    感谢您的答复。

    是的、我们在输入端应用正弦波、并在编解码器输出端期望相同的正弦波、我们尝试降低增益、但在输出端获得相同的 w/f 和噪声

    您能否确认上述电路是否正常?

    我们使用 SPI 进行配置( 就同一主题与您讨论  PCM3168A:使用 SPI 通信将 PCM3168A (从器件)与 ADSPBF527 (主器件)连接在一起-读取 MISO 线路时出现问题)

    0x40 0xC1复位控制#应该为微调、设置为单速率模式
    0x41 0x07 DAC 控制1 #SLAVE 模式、24位左对齐 tdm 模式
    0x42 0x20 DAC 控制2 #DAC 3/4禁用? 所有其他 DAC 通道正常运行
    0x43 0x00 DAC 输出相位#所有通道的正常输出相位
    0x44 0x00 DAC 软静音#禁用所有通道静音
    0x45 0xCC DAC 零标志#dac8、dac7、DAC 2和 DAC 1零标志? 这是只读的...
    0x46 0x80 DAC 控制3  
    0x47 200 DAC 衰减#该寄存器可以控制所有通道、但之前的寄存器 ATMDDA 不允许该寄存器
    0x48 200 DAC 衰减#CH1静音
    0x49 200 DAC 衰减#CH2静音
    0x4A 200 DAC 衰减#ch3静音
    0x4B 200 DAC 衰减#CH4已静音
    0x4C 200 DAC 衰减#ch5静音
    0x4D 0x00 DAC 衰减#ff -> Ch6未静音无衰减
    0x4E 0x00 DAC 衰减  
    0x4F 0x00 DAC 衰减  
    0x50 0x01 ADC 采样模式#ADC (单速率模式)
    0x51 0x07 ADC 控制1 #24位左对齐模式 Tdm 格式 ADC
    0x52 0x00 ADC 控制2 #正常运行
    0x53 0x00 ADC 输入配置#所有通道的差分输入
    0x54 0x00 ADC 输入相位#无相位变化
    0x55 0x00 ADC 软静音#禁用静音
    0x56 0x00 ADC 溢出标志#overflow 未检测到
    0x57 0x80 ADC 控制3 #具有预设+主控的所有通道、因此 atad0控制衰减
    0x58 0xD7 ADC 衰减#NO 对 ADC 的所有通道的衰减
    0x59 0xD7 ADC 衰减
    0x5A 0xD7 ADC 衰减
    0x5B 0xD7 ADC 衰减
    0x5C 0xD7 ADC 衰减
    0x5D 0xD7 ADC 衰减
    0x5E 0xD7 ADC 衰减

    此致、

    Arvind Khalate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    您在哪里调整增益?  我看到您复制了我的注释、但我没有看到任何更改、从0x47-0x4f 进行 DAC 衰减200是什么意思? 您可以在其中调整输出音量/增益。 将所需通道的输出寄存器设置为一定程度的衰减、直到削波不再存在。

    您提供给 DAC 的输入信号的 dBFS 是多少?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我只是在该器件上测试不同的信号、当时钟未对齐时会发生同样的情况-确保在为 TDM 模式生成时钟时反相帧时钟。

    60dBFS 输入处的同相帧时钟:

    反转:

    如果您能解决此问题、请告诉我。 如果没有、您能否对您的 I2S 时钟进行示波器捕获、以便我们可以查看并了解如何进行调整?

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    谢谢你。

    我会尝试建议的配置。

    我之前捕获了一些波形、请参阅下面的 w/f

    黄色-帧同步(LRCKAD/DA)

    蓝色- SCKI 和 BCKLAD/DA

    数据输入和数据输出

    此致、

    Arvind  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mir:

    非常感谢您的支持。

    我使用了反转帧同步功能、编解码器工作正常。

    此致、

    Arvind Khalate