This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:LP 滤波电容值

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5242, LM48560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1506014/tad5242-lp-filter-capacitor-values

器件型号:TAD5242
主题: LM48560中讨论的其他部件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我不熟悉音频器件、有一个关于立体声目标 I2S 设置中 TAD5242的 LP 滤波器配置的后续问题、如我在 TI E2E 论坛(https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1476202/tad5242-configuration-for-audio-dac-in-stereo-target-i2s-mode-to-audio-amplifiers)上的主题所述。

假设采样频率为48kHz 并目标截止频率为50%(24kHz)、并使用您之前提供的公式(f=1/(R2C)、如果我的电阻是1kΩ、3.32nF 的电容值是否正确?

非常感谢您耐心地指导我完成这项工作。  

此致

ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    是的、插入您提供的 R 和 C 值将得到24kHz 的截止频率。 请记住、人类的音频范围 是20kHz 至20kHz。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    实际上、我是关注50%的采样频率还是关注人类的可闻范围?  

    另外、有 一个输出信号带宽规格(见下图)的典型值为20kHz、是否意味着所有信号输出为20kHz、只有低于截止频率的信号输出才能通过?

    此致

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    是的、器件将限制为典型的20kHz 带宽、这意味着即使您的采样率为48kHz、也无法输出20kHz 至24kHz 的频率。 了解这一点后、您可以将 RC 滤波器设置为20kHz 的截止频率。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您发送编修。  

    我也可以问一些与此不相关的事情吗? 它与 MDx 引脚相关。 如果我要上拉/下拉以选择 IC 的模式、我是否可以使用连接到 IOVDD/GND 的上拉/下拉电阻器、或者必须直接短接至 IOVDD/GND (不包括 MD0引脚、这些引脚在目标 I2S 模式下专门指示接地短路)?  

    此致

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ena:

    通常、对于数字引脚、我们使用下拉/上拉电阻器 来为电源和 GND 供电。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您一直以来对音频接口的帮助、非常感谢。

    我还有有关 TAD5242的其他问题。

    1.如果我要将音频立体声 DAC 的输出连接到 LM48560音频放大器、能否根据下表提供有关要使用哪个引脚配置的指导? 配置的前2行之间有什么区别?  

     

    2.如果我要以低于20kHz 的频率播放音频,是否仍有音频?  数据表指出、典型输出频率为20kHz、我的低通滤波器设置为24kHz

    此致

    ENA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    两者都将输出设置为差分。 但是,一个只在线路输出上设置差分输出,另一个差分  输出可以来自线路输出或耳机。

    人类的音频范围为20至20kHz;这就是我们过滤掉大于20kHz 的音频的原因。 如果您将 LPF 设置为24kHz、您只需过滤掉24kHz 以外的任何频率、音频范围仍在过滤器的 BW 内。

    此致、

    Arash