This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5242:IO 引脚阻抗

Guru**** 2585445 points
Other Parts Discussed in Thread: TAA5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1492704/taa5242-io-pins-impedance

器件型号:TAA5242

工具/软件:

您好:

我们的客户需要了解下面的模拟、数字 IO 阻抗问题。

-你能告诉我们,如果20千欧下拉电阻适用于所有数字引脚?  

-你还能让我们知道,如果在 RPD 描述中所描述的"坚持"是什么?

-您能告诉我们交流输入阻抗5k 欧姆(典型值)容差或最小/最大目标数吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我检查下拉说明和输入阻抗容差、然后在几天内返回该主题的响应。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能回答我们的客户问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    Lakshmi 今天不在办公室。 他明天会跟你一起跟进。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff San、

    谢谢、我理解。 我们正在等待他的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    如数据表说明中所述、输入阻抗的变化可能高达+/-20%。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    感谢你的帮助。 我在数据表中检查过、其中指定了5k Ω+/-20%的模拟输入阻抗。

    如何处理与数字 IO 相关的问题。

    -你能告诉我们,如果20千欧下拉电阻适用于所有数字引脚?  

    -你还能让我们知道,如果在 RPD 描述中所描述的"坚持"是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    我们的数字设计专家本周将不在办公室,将在星期一回来。

    我将收到这方面的确认、并相应地更新该主题。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    我已与数字设计团队核实、他们确认了以下内容:

    仅在 DOUT 引脚上有一个弱上拉电阻(典型值为20k Ω)。 当器件上电(或"置位 ON")时、会看到该上拉电阻。

    其余的数字 I/O 引脚不具有该电阻。

    此说明将更新 数据表。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    我想确保 TAS5242仅在 DOUT 上内置了上拉电阻器?  不过、数据表显示"下拉电阻器"。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    正确、TAA5242只在 DOUT 引脚上有一个上拉电阻。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lakshimi-San、

    H 对 DOUT 上拉电阻条件有进一步的疑问。 我们知道、在上电并置位开启时、20k Ω 上拉电阻处于活动状态、睡眠模式如何?

    在睡眠模式条件下启用 DOUT 高阻态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    我们是否指 器件上电但 ASI 时钟(BCLK、FSYNC)不存在的状态?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    是的。 他需要知道睡眠模式或低功耗模式下的 DOUT 状态、即无 ASI 块、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    没有 ASI 时钟时、DOUT 引脚上将出现弱上拉。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi-san:

    感谢您发送编修。  

    您能告诉我们在无 ASI 时钟情况下的上拉电阻吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 IMI-San:

    电阻值也将与之前提到的值相同、包括 ASI 时钟。

    存在弱上拉电阻(典型值为20k Ω)

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan