This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:有关48V 应用的问题。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508367/tas6424e-q1-question-about-48v-application

器件型号:TAS6424E-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持。

对于48V 系统、客户希望使用降压解决方案(在电池和放大器之间添加降压)。 如 BU 团队的简介文件所示:

我的问题是如何保护放大器(如 TAS6424E-Q1)短接至48V 电池? (客户已进行测试、将器件短接至电池以模拟一些故障情况。)

BU 团队是否有关于此解决方案的一些设计指导或参考设计? (例如 TVS、…μ F)

 

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    在48V 直流 电源中使用 TAS6424E-Q1时、我们必须确保不会超过绝对最大值规格。  扬声器输出不能超过 ABS Max (绝对最大值)、否则可能会损坏输出级。  因此、客户必须使用外部保护来满足这些电池短路测试。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg、

    是的、我明白您的观点。 客户的问题是如何设计 外部保护来满足这些电池短路测试要求?  

    BU 团队是否有关于此"降压解决方案"的参考设计? 如果没有、有什么建议吗? 客户 希望 TI 能够提供12V 系统中使用的 TAS6424E-Q1和48V 系统中所用的 BOM 差异。

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    您提供的文档作为使用 TAS6584的 H 类输出的降压/升压控制器的潜在用例提供。  我知道我们没有"参考设计"。   

    此致。
    Gregg Scott