This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:PCM9211EVM-U

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211EVM-U, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508626/pcm9211evm-u-pcm9211evm-u

器件型号:PCM9211EVM-U
主题: PCM9211中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试使用 CodecControl 应用在 win11上使用 PCM9211EVM-U、但无法连接到 EVM。
我只能开始仿真。

我已经安装了 PPC3、我可以使用 I2C 主器件来读取/写入 PCM9211的寄存器。
这是否意味着不再支持用于 PCM9211且带有 GUI 的 CodecControl 应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emil、

    有时、独立运行的 GUI 会起作用。 这是一个旧的 GUI、偶尔我将其用于其他器件、有时它无法在一个 EVM 上工作、但也适用于完全同一器件的另一个 EVM。  如果您在 Win10上运行、某些旧 GUI 可以正常工作。 我自己在大多数测试中使用 PPC3中的 I2C 主器件、而不是使用旧的  GUI、但缺点是我必须从旧 GUI 获取初始脚本才能将其 与 I2C 主器件一起使用。  

     CodeControl 的一个问题 (这不是 您的问题、但我在此添加了以供参考)是、 它没有考虑区域设置、并且在您尝试打开时会不断出现错误。  将"十进制符号"从"、"更改为"。" 修复问题(我最近才了解到)

    以下是针对您的 case 需要检查的几个事项:

    将 EVM 连接到 PC 时、 您是否会  将 EVM 视为 USB 设备(点击 PC 上的扬声器图标时)? 这是您 必须检查的第一件事。

    打开 GUI 时、您是否看到  PCM9211EVM-U 根本就是其中一个选项?  

    您使用哪个版本的 GUI?

    我的计算机上有 V1.0 ,当我打开它时, 我看到  PCM9211EVM-U 是一个选项(我没有 EVM 连接到它 ,虽然).

    我还有 V2.0、 当我 打开它时、我没有 PCM9211EVM-U 作为选项之一。 我将在此处连接 V2.0。

    e2e.ti.com/.../CodecControl2p03.zip

    尝试此版本并检查以上问题、如果您仍有问题、请告诉我。  

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CODECCONTROL GUI 不在 WIN11上运行、因此如果要使用它、 您需要使用不同的计算机和 Win10。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:  

    感谢您的提示、PCM9211EVM-U 可将 win11作为声卡使用、而不会出现任何问题。  

    (这是 EVM 的默认设置)。  

    但 CodecControl 的 GUI 无法访问 PCM9211EVM-U、它仅在仿真模式下有效。


    我之前已经解决了小数逗号与小数点的问题、如果没有此 GUI、在仿真模式中也无法启动。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、感谢您的信息、我想知道、它在兼容模式下也不起作用(win8/Win7)。

    使用 PPC3、我可以执行 init-scripts/read / write 寄存器、以使硬件正常工作。

    BTW、是否有方法在仿真模式下保存使用该 GUI (CodecControl)创建的寄存器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    GUI (软件) 不能与 WIN11一起使用、但 EVM 应该与 WIN11一起使用作为声卡(就像您  自己体验过的那样)。  我怀疑它会在兼容模式下工作。

    由于我使用的是 Win10、CodecControl 可以正常打开 、并且初始脚本已经可用、我可以使用"View" tab==>初始脚本查看并保存它、但是、  

    "注册检查器"没有保存或导出选项。 如果你没有 Win10的话,最好的 办法是使用 PPC3。

    此致、

    Arash