This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHCONSOLE:已安装 PurePath Console 3、但 PPC 停止

Guru**** 2845630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508266/purepathconsole-installed-purepath-console-3-but-ppc-stop

部件号:PUREPATHCONSOLE

工具/软件:

你好

安装并运行 PurePath Console 3 (PPC)后、PCC3会继续停止、如以下屏幕所示。

1.运行 PPC3后立即停止

2.登录后停止

3.在强制退出 PPC3并重新运行时报告信息

 报告资料如下。

----------------------------------------
2025-04-30T01:05:51.008Z
UncaughtException! 错误:未运行
在 Server.close (net.js:1344:11)
在 window.signinListener (file://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/controller/app_center.controller.js:1153:12)中
在 window.EventEmitter.emit (events.js:126:20)
在 IDWeakMap.global.__nwObjectsRegistry.handleEvent (node.js:795:26)
----------------------------------------
2025-04-30T01:05:55.926Z
UncaughtException! 错误:侦听 EADDRINUSE
在导出时._errnoException (util.js:742:11)
在服务器上。litten2 (net.js:1126:19)
在侦听时(net.js:1168:10)
在 Server.Listen (net.js:1243:5)
也是如此 (文件://C:/Program%20 Files%20 (x86)/Texas%20 Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/controller/app_center.controller.js:241:21)
调用时(文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/angular.js:3965:17)
位于 Object.instantiate (文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/angular.js:3976:23)
位于文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20 Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/angular.js:7307:28
位于链接(文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/angle-route.js:907:26)
位于 nodeLinkFn (file://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/Angular.js:6737:13)
----------------------------------------
2025-04-30T01:05:55.933Z
UncaughtException! 错误:侦听 EADDRINUSE
在导出时._errnoException (util.js:742:11)
在服务器上。litten2 (net.js:1126:19)
在侦听时(net.js:1168:10)
在 Server.Listen (net.js:1243:5)
也是如此 (文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20 Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/controller/app_center.controller.js:1225:9)
调用时(文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/angular.js:3965:17)
位于 Object.instantiate (文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/angular.js:3976:23)
位于文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20 Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/angular.js:7307:28
位于链接(文件://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/angle-route.js:907:26)
位于 nodeLinkFn (file://C:/Program%20Files%20 (x86)/Texas%20Instruments/PurePath %20Console%203/source/app/views/js/external/Angular.js:6737:13)

即使卸载 PPC3、重新安装 Java 脚本和重新安装 PPC3、这种现象也是相同的。

请帮助我解决这个问题。
谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junkun:

    您是否尝试过关闭 PPC3并重新打开(不重新安装)。 我们在很少的客户中遇到过此类问题、只需重新打开 PPC3即可解决这些问题。 如果您仍然看到问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nayeem Mahmud

    运行 PPC3、关闭然后再次运行它后、它会冻结(停止)、显示相同的"正在加载登录窗口..." 屏幕显示为上面附加的第二张图片。

    即使我重新启动计算机、症状也是一样的。

    每次运行 PCC3时、计算机任务管理器中的过程都会显示以下情况。
    计算机操作系统为 Windows 10 (64位)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junkun、

    我将与我们的 PPC3团队分享您的问题、看看他们是否对此问题有任何解决方案。 同时、我们来检查您是否可以在不登录的情况下使用 PPC3。

    您要使用什么设备应用程序? 我们可以手动安装该设备应用程序。 此外、另一个建议是、您可以尝试在其他计算机上安装 PPC3并检查它是否正常工作。 此外、请确保您下载了最新的 PPC3 v3.2.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junkun、

    我收到了 PPC3团队的回复。 请查看以下详细信息。 如果问题仍然存在、请告诉我。

    根本原因: PPC3登录窗口(20123)使用的端口已被其他进程使用。

    FIX: 使用端口20123使用进程 ID 终止进程

    步骤:

    1. 打开命令提示符(以管理员身份运行)
    2. 使用端口20123查找进程(查找进程 ID)
      netstat -ano | findstr :2013.
    3. 使用进程 ID 终止进程
      Taskkkkill /PID /F