This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:需要更多低音?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508559/tpa3128d2-need-more-bass

器件型号:TPA3128D2

工具/软件:

您好:

我们使用 TPA3128D2DAPR 设计了音频放大器。

切线学几乎与类型学应用程序相同。 请参阅下面的 pic:

它工作正常,但我们需要更多的低音。 数据表指出、"为了实现平坦响应、我们需要在输入端使用1uF "、我们使用这样做:

我们也尝试了10 μ F、以确保它让一切顺利进行。

我们还能做些什么来增强低频(低音)?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    考虑此器件低音响应的主要方法是根据输入电容减小截止频率、从而确保不将其滤除、但这 就是您已经完成的操作。 该器件是非 DSP、因此没有其他方法可以提高低音效果。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想让你忘掉她们。

    此致