This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:从单独的来源路由 SPK 和 HP

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508099/tas2505-routing-spk-and-hp-from-separate-sources

部件号:TAS2505

工具/软件:

TAS2505是否允许将 DAC 信号路由到 SPK 放大器、以及同时将不同的信号从 AIN 路由到 HP 放大器?

参考指南中的图3-6建议这是可能的、但寄存器描述存在令人困惑的位置:"1100:AINL 和 AINR 路由到混频器 A 再到 HP 驱动器"。 它指的是什么"混音器 A"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Milek、  

    让我回顾一下您所指出的关于混音器 p、m、a 和 b 的描述

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Milek、  

    使用此图指导您确定混频器 a 和 b 的实际情况。 考虑寄存器12个拼写错误中的一些"a"和"b"说明。 混频器 A 是混频器 P、混频器 B 是混频器 M

    位 D7和 d6将信号路由到混频器 P、位 D5和 D4将信号路由到混频器 M。寄存器写入控制指令也可视为准确的。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在这种情况下、我对使用 D7:D4不感兴趣、因为其描述中 HP 的每个引用都是指来自混音器 P 的 P1/R22反馈

    我是否正确理解将寄存器12设置为00000010 (仅 D1设置)、将 DAC 输出路由到 SPK 驱动器、将 AINL 路由到 HP 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Milek、  

    考虑到寄存器12的 i2c 指令正确、寄存器12带有0000 0010'b i2c 写入将关闭模拟路由并启用路由到 HP 驱动器的 AINL 衰减器。

    前4位:0000

    最后4位:0010

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会认为该主题已通过我之前的回复解决。  

    此致、

    Ore.