This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:USB 未连接

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510647/tlv320aic3101-usb-not-connecting

器件型号:TLV320AIC3101

工具/软件:

音频团队、

客户尝试在 Windows 11 PC 上使用 EVM、但 AIC310x EVM GUI 出现问题、在 USB 上看到连接。

-已安装 AIC310x EVM GUI 的2.0版

-在 EVM 上,绿色电源 LED 和蓝色 USB 就绪 LED 亮起。

-设备管理器显示 TI USB 音频 UAC2.0

他还尝试手动安装 SLAC521驱动程序。

你知道为什么会发生这种情况吗? 什么是修复?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darren:

    我只是仔细检查了这个,它应该在 Windows 11上工作,因为不需要任何额外的驱动程序。 实际上、SLAC521是冗余的、因为您使用的是 AC-MODEVM 主板、该主板是更新版本、并使用 TI USB Audio Driver (插入 EVM 后、系统托盘中会弹出该驱动程序)。

    安装过程中是否出现任何错误? 客户是否尝试过卸载并重试? 还可能需要以管理员身份运行、具体取决于客户 PC 上设置的任何安全性/ IT 设置。

    此致、
    Jeff McPherson