主题: TAD5212中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我正在使用 TAD5212EVM-K 评估 TAD5212
我考虑将 TAD5212用于4通道单端输出。
在 PPC3上、当在 Playback Config 部分的 Output Config 选项卡中为 OUT1x 选择"Stero Single Ended"时、 在以下设置下的输出音量仅为500mVrms、但根据数据表、输出音量应为1Vrms。 在相同设置下、选择"Mono Single End-End"时、输出音量为预期的1Vrms。
- 源:DAC 输入
- VCOM: Vref
- BW:Audio BW
- 驱动器:耳机
- 级别:0dB
此外、立体声单端输出的波形不如单声道单端输出的波形平滑、看起来分辨率降低了。 USB 音频以32位长度和48kHz fs 发送、这与 PPC3中设置的值相同。
我想知道如何获得立体声单端1Vrms。
此致、
Ayako