This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:高阻抗/开漏外部静音开关

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509975/tpa3221-high-impedance-open-drain-external-mute-switch

器件型号:TPA3221

工具/软件:

TI 专家祝您生活愉快、

询问有关 TPA3221上静音功能的建议。 我正在向静音引脚添加外部开关。 我想要的是、当开关断开时、器件将静音;当开关闭合时、器件将取消静音/正常运行。 我将使用两个 NPN 来实现这个目标。 我在仿真和原型设计上都没有发现问题。

我的桌子上的一切都正常工作了 几天,但我有点担心,因为数据表说 :

"软静音功能的外部控制必须在未启用时提供高阻抗输出(开漏输出)、以允许 CMUTE 节点在 RESET 置为无效和置为有效时在器件斜升和斜降期间进行充电/放电。"

"开漏输出"一词对我来说是一些新内容、我目前正在努力使用它。 我设法从另一份 TI 文档(电压监控器)中找到了有关这方面的一些线索、但与现在一样、这仍然超出了我的学习阶段。

您能帮助检查我的电路是否符合数据表要求吗? 否则、您能推荐一些电路来满足上述条件(高阻抗输出、开关断开=静音、开关闭合=取消静音)。 最好是一个使用常见 NPN、PNP、FET 或 MOSFET 的简单电路。

谢谢你
Salwa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salwa:

    若要设置高阻抗输出、外部控制基本上需要处于开路状态或在未置为有效时具有等效阻抗。 我假设当开关闭合(取消静音)时 Q3断开、该值为高阻态。如果这样、您的控制电路不会出现问题、但当然建议对性能进行全面测试、以确保其满足您的设计要求。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    我现在明白了、感谢您的解释。

    此致、

    Salwa.