This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4192:AES3和 SPDIF 布局不同

Guru**** 2584645 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1511092/dit4192-aes3-and-spdif-layout-difference

部件号:DIT4192

工具/软件:

您好 TI。

对于 AES3布局、DIT4192数据表建议在 TX 引脚旁边放置0.1uF 电容器。

在上述主题(讨论 SPDIF)中、您选择在 TX+引脚旁边放置一个1uF 电容器。 性价比和位置对于 AES3和 SPDIF 是否重要? 或者、我是否可以对这两个接口使用相同的值和位置?

*上述主题的打印屏幕:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Genadi:

      如数据表所示、我会选择更小的 CAP (1uF  太大)、另外、任一位置都 可以正常工作。  

    此致、

    Arash