This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:与通信相关和增益相关

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1507735/pcm6240-q1-communication-related-and-gain-related

器件型号:PCM6240-Q1

工具/软件:

1.

当 PCM6240未通过 TDM 与我们的片上系统(SOC)通信时、IN1P 的直流偏置电压为0.1V。 当 PCM6240通过 TDM (使用 TDM CLK)与我们的 SOC 通信时、IN1P 的直流偏置电压上升到0.7V、持续大约300ms。 这种现象是否正常? 此设计是否建议使用0.7V 偏置电压?

    

2.

PCM6240是否具有具有已知衰减增益的内部固定输入衰减器? 数据表不提供这方面的详细说明。 是否存在这样的固定衰减器? 我也无法从图中确定这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye:

    1.直流偏置应以输入信号摆幅的一半的直流电压值提供。 例如、对于10V RMS 信号(28.28Vpp)、每个引脚将摆动+/- 14.14V、以便正确将电压摆幅居中、可以将 Vcm 设置为14.14/2 = 7.07V。

    VCM 由 MICBIAS 电路为单端输入进行设置。

    2.本 IC 的设计中有一个输入衰减器。 这使得器件能够支持低摆幅和高摆幅输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉。 我想我没有准确地描述我的问题。

    ①What 我测量的是交流电压

    换句话说、在 TDM 通信开始后、交流电压从0.1V 上升至0.7V。

    此变化与 MIC 偏置无关设置交流电压变化是否合理。

    ②I 想知道此输入 衰减器是如何设置的、还是默认的 dB 设置是什么?

    -8dB 0dB 或+5dB?

    是否可以在稍后阶段更改该设置?

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ye:

    这种交流电压波动可能是由于偏置设置造成的、因为 MICBIAS 会为麦克风供电、并在10uF 电容器之后建立 ADC 的 Vcm。 MICBIAS 为 ECM 麦克风提供电流、负责为大型交流耦合电容器充电。 二者与大上拉电阻器(1k-30k)相结合、可能会影响电容器的充电时间和 RC 时间常数。 我怀疑这是您在示波器上看到的结果。

    在此处拆分电源可能会解决此问题。 您可以在电容器之后利用 MICBIAS 以仅建立 VCM。  

    或者尝试使用1uF 而不是10uF 的电容器并调整上拉电阻器的尺寸。

    输入衰减器是固定的14dB (因为2Vrms 比10Vrms 小14dB)、并且在内部完成。 这无法调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再问一个问题。

    输入衰减器的误差裕度是多少

    ±5%?10%或其他某个值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入衰减器几乎没有裕度(<1%)