This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RXP 使用情况

Guru**** 2584555 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, DIT4192, DIX4192, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510511/rxp-usage

部件号:DIT4192
主题中讨论的其他器件: DIX4192PCM9211、DIX9211

工具/软件:

您好 TI 支持部门、

正在开发一款器件需要预定的时间中断 AES3音频广播播放并行广播的模拟音频。
输入 AES3流为24位、频率高达192kHz。

为此、我选择了 DIT4192、因为它的特性我的要求非常一致。 您能否提供有关如何使用 RXP 针脚两个音频流之间切换的指导? 将 AES3差分信号转换为"编码"格式的正确方法是什么? 我猜是使用 AES3接收器来生成 I2S 数据。 我是否应该使用 DIX4192或 PCM9211 (PCM9211具有可帮助满足我需求并消除对 MCU 的需求的 ADC)? 还是应该使用继电器来简化设计?

下面是一张草图其中显示了尝试实现的目标:


提前感谢您的支持。

此致、
Genadi Manoilenko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Genadi  

     DIX9211比 DIX4192更先进。 此外, PCM9211和 DIX9211都是相同的  ,除了 PCM9211有一个额外的 ADC ;所以  ,如果你不打算使用 ADC ,那么我会去 DIX4192因为它提供你 想要的。

    寄存器0D 是"接收器输入源选择"  寄存器、用于选择 b/w 不同的 RXin 源、因此您可以为其中两个输入提供不同的源、然后通过对寄存器进行编程在这些输入之间切换。 或者在外部  、您可以 将两个源连接到其中一个 RXin 输入并 切换 源、但软件控制可能是更简单的方法。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash。

    最后、我决定采用不同的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您告诉我们。

    此致、

    Arash