This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6204A1:TPA6204A1的 Depop 电路

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1510873/tpa6204a1-a-depop-circuit-for-tpa6204a1

器件型号:TPA6204A1

工具/软件:

尊敬的 Sirs:

    我注意到电路中出现爆裂声(如下所示;NC 表示未连接)、我怀疑这是由电路切换引起的。

    因此、我认为需要一个去 POP 电路。 您能和我们分享 Depop 电路吗? 谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、SPK-2和 SPK-3是与高音扬声器的引脚型触点(由于空间问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul:  

    当输入或输出端子上的硬件配置具有允许大量不必要的瞬态电流通过的交流分量(电容器和电感器)时、通常会出现砰砰声问题。 最好将每个组件的容差保持在最低水平。 例如、电容器的10%容差将被视为过大。  

    此外、EVM 上的输出端子没有电感器、可能这些元件也存储了过多电流。

    我强烈建议遵循 EVM 用户指南提供的原理图

    此致、

    Ore.

    免责声明:TI 不负责客户设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 ore、

         谢谢。

    此致、

    Paul Lai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Paul:  

    另一个我想补充的是、如果您打算在输出端子上添加电感器、并在电感器之外创建一个 LC 滤波器。 在 nF 或 uF 中使用旁路电容器、在 uH 中使用电感器。 LC 滤波器对音频性能有好处、但错误的值可能会导致您需要避免的过流情况。  

    在您的电路中、先从3uH 的电感值开始、电容值可能为1uF 或更低。  

    此致、

    Ore.

    免责声明:客户对其设计负责。 TI 不负责客户设计。