This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:ADC MIC 输出具有衰减

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508759/pcm6360-q1-adc-mic-output-has-attenuation

器件型号:PCM6360-Q1

工具/软件:

ADC MIC 输出具有衰减
下图显示了通过信号发生器输入到 ADC MIC 的值:


但是、在通过 ADC MIC 后、输出值中有一半的衰减、如下图所示:


我想问一下、哪些配置可用于减少或消除衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PCM6360接受高达10Vrms 的全差分输入信号、当该信号转换为数字(SDOUT 上的3.3V 逻辑)信号时、满量程输入表示为0dBFS。 当信号为10Vpp (~3.5Vrms)时、数字输出应约为-9dBFS。  

    我所呈现的 Audacity 屏幕截图应该表示在 ADC 接收之前的数字输出或模拟输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    呈现的 Audacity 屏幕快照是数字输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的桂林:

    对不起,如果我误解,你在大胆的屏幕截图中提到的衰减是不清楚的我。

    您能否尝试提供满量程输入信号并以审计方式记录响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的模拟信号输入可以达到最大10Vpp、当以大胆的方式查看时、记录到输出的数字信号是-6dB。请问这一结果是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享原理图吗?

    5Vrms (-6dB) 单个引脚的最大输入信号带宽(如果 ADC 前端配置为单端配置或寄存器以这种方式配置)。 确保寄存器将器件配置为高摆幅模式下的差分线路输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的硬件采用单端输入连接进行设计。   请问这种配置通常会产生什么样的影响?   录制的声音是否小于差分输入连接的声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当信号为差分时、提供给 INP/M 的输入相同、但彼此相差180度、因此基本上是正负输入信号。 这一优势就是共模噪声抑制。

    每个引脚支持+/-5Vrms 的摆幅。 因此差分信号的总摆幅(2引脚- INP/M)为10Vrms。 当输入为单端输入时、这意味着您只使用一个 INP 引脚、高压 ADC 支持的最大摆幅为5Vrms。

    这通常在数据表中表示。 有关该器件、请参阅第7.5节