This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:TAS2563YBGEVM-DC:PPC3软件无法连接 TAS2563 EVM

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1509661/re-tas2563ybgevm-dc-ppc3-software-can-not-connect-tas2563-evm

器件型号:TAS2X63EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS2563

大家好、由于我遇到的问题相同、请允许我加入此主题。

"您有不同版本的 EVM–支持的硬件 ID:FWIDTAS2563EVM-REVA"

我尝试使用的商品是从 Mouser 购买的、并提供了产品代码

595-TAS2X63EVM

德州仪器(TI)数字输入智能/ 放大器 EVM 板

美国 HTS:8473301180 ECCN:EAR99 COO:US

 

序列号为 KRY-2160599


我遇到的问题是、虽然我能够通过 USB 连接到 EVM (我使用的是从实验室电源到 VBAT 的最大5VDC/2A)、并且我的调优配置没有错误消息就传输到 EVM、但扬声器没有声音。

从哪里可以访问此"FWIDTAS2563EVM-REVA"EVM 板?

还是可能有其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikko、

    正如您在另一个线程中提到的、应使用 TAS2563 QFN EVM 版本的应用。

    此时应该会显示该警告消息、可以将其忽略。

    您是否已验证 EVM 已设置为您的默认播放设备并且该音量未静音? 您可以使用任何软件播放音频、如媒体播放器或 Web 浏览器。
    作为调试的一部分、您可以进入"Device Control"面板、从右上角选择"ROM Mode"并点击"Apply"。
    在测试过程中、您是否看到电路板左侧的 IRQ LED 在任何时刻亮起?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应使用 TAS2563 QFN 应用的 EVM 版本。

    您好、Ivan、

    感谢您的答复。 这是出于建议还是您从我的 TI 账户中确认我已通过正确的 EVM 应用 QFN 版本获得批准? 我记得当时的读数 是、QFN 和 DSBGA 之间的差异在于、例如、EQ 双二阶滤波器的数量是不同的。 但我不确定哪一个。

    在我的调优工具中、在4阶模式下应用智能放大器后、我可以看到5个 EQ 中的可用双二阶滤波器。 DRC 有两个频带、即动态 EQ 单频带。 这些引脚是否与 QFN 版本的预期相匹配?

    您是否已验证 EVM 已设置为您的默认播放设备并且该音量未静音? 您可以使用任何软件播放音频、如媒体播放器或 Web 浏览器。

    是的、这里似乎一切都还可以。 TI EVM 板显示为 USB 声卡、音量控制起作用。  

    作为调试的一部分、您可以尝试进入"Device Control"面板、从右上角选择"ROM Mode"并点击"Apply"。

    不,这没有帮助,但感谢你把我指在这里,因为现在我认为,我们将接近一个解决办法,如

    您是否看到板左侧的 IRQ LED 在测试过程中的任何时刻亮起?

    不、不是。 当我将电源连接到 VBAT 和接地时、它会快速闪烁、但没有保持开启状态。

    在我的图像上、扬声器没有按目的连接。 就像我在"设备控制"下读取 IRQ 消息一样、有几个活动状态:

    此外、如果 从 VBAT+连接移除 PSU 线并测量放大器+/-连接器的输出阻抗、则可以得到10.3k Ω 的合理结果。

    但是、如果 EVM 开启、则应用调谐并开启连接、尽管未连接扬声器驱动器、但同一测量值仅为13欧姆! 我看到电阻为0.2欧姆。 当我进入"调优和音频处理"模块时、该状态从10.3k Ω 到13/0.2欧姆会切换。 这发生在我当前的调谐或新的默认单声道设置。

    某种电流过载保护?  

    因此、要重新迭代、可执行以下步骤来重现此问题:

    向 VBAT +接地端施加3.7V DC 或5.0V DC
    2.连接 USB 电缆,激活 PPC3的连接
    3.选择"新单声道"调谐
    4.测量放大器输出的输出阻抗。 您应该看到10.3k 欧姆(不带驱动器、带驱动器时、您应该看到驱动器 DCR)
    5.输入"调谐和音频处理"模块,确认设置已正确传输
    6. Re 测量放大器输出阻抗。 现在我 看到有驱动器的电阻为13欧姆或0欧姆
    7.进入设备控制、检查 IRQ 错误状态。  我看到器件断电、加电和 PLL 锁定已激活。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点。

    请在此处查看该主题:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1357095/tas2563-audio-tuning-module-differences-when-using-tas2563qfn-evm-and-ppc3-evm-mb-tas2563ybgevm-dc

    OP 在其 PPC3上激活了 TAS 2563 EVM 和 TAS 2563QFN EVM 模块

    TI 的 Arthur 介绍说  QFN 模块是一款具有3频带 DRC 的模块。 就像我在上一篇文章中提到的那样、我只能看到 DRC 中的2个频段。

    对我来说、我好像被给予/确实申请了 DSBGA 版本的 EVM 模块、并尝试与 QFN 板搭配使用。
    你怎么看?

    Mikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikko、

    您使用的是 TAS2563 EVM 的 QFN 版本、因此我的意思是您还应使用该软件的 QFN 版本。 WCSP 和 QFN 仅在 ROM 模式下兼容、如果您尝试在调优模式下使用 QFN 软件配置 WCSP 器件、则不起作用、使用 WCSP 软件的 QFN 器件也是如此。

    在系统上检查后、您已获得仅使用 WCSP 软件的访问权限、您应该很快就可以访问 QFN 软件、但如果没有、请告知我。

    您看到启用的 IRQ 标志是预期的、本身并不代表问题。

    如果您现在访问"调优和音频处理"面板、我不希望设备正常工作、因为您使用的软件版本不正确。
    但是、如果按照我描述的"设备控制"面板仅设置为 ROM 模式的步骤操作、我希望您能获得音频输出。 或者、您可以转到"Test and Measurement"(测试和测量)面板、该面板执行类似的 ROM 模式配置。 请注意、当您返回到"调谐和音频处理"时、设备将被错误配置。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan、

    非常感谢您的帮助!

    我获得了快速正确的 QFN 访问权限、使用正确的模块无疑是向前的一步! Smileyμ s

    我也可以高兴地说,我现在有一个声音和调谐工具工作!

    然而,如何和为什么,对我来说有点不清楚。

    但是、如果 EVM 打开、则应用了调谐并打开了连接、尽管未连接扬声器驱动器、但相同的测量值仅为13欧姆! 我看到电阻为0.2欧姆。 当我进入"调优和音频处理"模块时、该状态从10.3k Ω 到13/0.2欧姆会切换。 这发生在我当前的调谐或新的默认单声道设置。

    某种电流过载保护?  [/报价]

    即使使用新的调优工具并在 ROM 模式下、我仍然深受此影响、放大器输出的+和-引脚之间的测量电阻为0.2欧姆。 在向 VBAT 施加3.7V 并通过 USB 连接到 EVM 后、就发生了这种情况。 此外,在 Device Control => Data Read 下,VBAT 的设备响应为0.0V。

    由于我怀疑这是某种电流过载保护、我尝试在"Device Control" => Miscellaneous =>  Current Overload 和 Temperature Overload settings"下应用不同的设置、尝试了不同的欠压保护设置、并通常随机点击"Device-Control"选项卡下的一些内容、通过断开并重新连接 VBAT 重新启动器件、然后问题突然消失。

    现在 、在"器件控制=>数据"下、读取显示了合理的 VBAT 数据以及放大器+和-焊盘上的电阻为4欧姆、正如预期的那样。

    同样系统的问题是,现在我每次都能听到声音。 在"Device-Control"(设备控制)下单击这些相同的设置不会再次导致此问题。 即使是错误的调优工具在 ROM 模式下也会发出声音、就像您承诺的那样。

    我有点虚伪,但很高兴。

    非常感谢、我想我们可以关闭这个 TT!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、EVM 板在一段空闲时间后再次出现问题。 我将继续尝试东西,以找到什么启动它和如何得到声音回来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikko、

    您是否可以尝试将 VBAT 设置为4V 或5V 等电压? 如果这样做有所帮助、您也可以尝试使用3.5V 等较低电压、并检查问题是否可重现。

    电路板中有一些降压/LDO 至少需要3.9V 电压、因此您使用的3.7V 可能刚好在运行限制的边缘。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Ivan

    我厌倦了使用各种版本的 VBAT、但我认为这不是根本原因。 你是对的,对我来说, 3.6V 似乎是痛苦的阈值,其中一首歌曲的踢鼓可能会导致问题和声音丢失。 高于3.9V、一切都很好。 但是、既然我的 EVM"已决定"与我一起使用、它几乎每次都能正常工作、因此我想我们可以关闭这个工单。

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、快速提问。 我现在查看的是 EVM 电路板原理图、您能给我指出您提到的这些降压/LDO 吗?

    仍然认为这与过流有某种关系。 今天,我突然注意到我的设备比昨天的声音大得多,之间没有调整变化-我只是断开了一切,并把他们带到音频实验室。

    通过再次从头开始调优并将主音量调整到-20dBFS、我能够恢复电路板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikko、

    我主要是在图8-5上指 U26。 几乎所有其他 LDO 和3.3V 至5V 升压都由 U26输出的输出供电。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Ivan。

    我能够将我的"没有声音"问题缩小到故事的范围、在我们开始达到6.1W 的最大输出功率且有足够的峰值电流的情况下、这种情况确实发生了。 附件是我所使用的系统的声阻抗-有一个很大的中等范围区域、接近4欧姆标称负载。 在正弦扫描中、我的问题从未发生过。 但对于基于噪声的信号或音乐、频率很容易堆叠、瞬态峰值可能会惊人地 高。

    通过仔细调节智能低音的 VBAT 限制器、DRC 和温度部分、我能够使这些"无声音"问题消失。 只是通常要确保不会太用力推 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mikko、

    感谢您分享所有详细信息。 这非常适合 TI 和社区日后参考。

    使用限制器是防止出现较大峰值的好方法、而 DRC 有助于提高平均振幅以补偿降低的峰值。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师