This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532A:新芯片设计的故障率较高

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1511438/ne5532a-high-failure-rates-with-new-die-design

部件号:NE5532A
主题中讨论的其他部件:NE5532

工具/软件:

尊敬的 Raymond:

我们在中国的生产线上使用新的马来西亚零件出现故障。  我们在使用生产超过一年的旧墨西哥零件时没有遇到任何故障。

这些是操作故障、而不是性能故障。  故障率仅为几个百分点。  我还没有去过工厂,它是在中国,看到问题的第一手.

根据此论坛上的帖子、您似乎已采用新的硅工艺重新设计器件、以容纳运行更大晶圆的晶圆制造厂。  恐怕您在此过程中更改了器件操作。

我们正在+/-17V 导轨上运行部件、这对于 NE5532来说不是问题、因为它的额定工作电压为+/-22V。  但是、另一篇文章意味着您不支持高于+/-15V 的电压。  Signetics 最初的5532是为更高的电压而设计的、从那以后、它一直是5532的标志。

我无法公开分享原理图、但可以通过私信发送。

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rich、  

    PCN 于 2023年11月15日发布、可在此处找到:

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5726/PCN20231114002.1.pdf

    下面可以看到、该器件经过重新设计、从旧的 SFAB 150mm 工艺过渡到采用300mm 工艺的新晶圆制造厂(RFAB)。 由于 SFAB 将永久关闭、旧制造厂将不再提供该产品。 在所有材料耗尽之前、在订购时可以接收任一芯片。  

    数据表列出了绝对最大值为22V 并建议在15V 时使用。 超过绝对最大值的应力可能会对器件造成永久损坏。 我正在研究绝对最大值是否发生了变化。 我们不会为+/-15V 范围以外的任何参数指定参数。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到了这个通知。  但没有说明芯片设计的差异。

    此后我收到了有关生产线问题的更多信息。    在打开产品电源之前、他们使用最高级别测试信号(+24dBu)驱动产品的全部16个输入端。  这表明运算放大器在其输入端具有34Vpp 且电源引脚上没有电压。   

    新芯片是一种新设计、采用不同的工艺在不同的晶圆厂中实施。 较旧的芯片设计可能已经针对这种情况 提供了保护、而这种情况被新芯片设计所遗漏。 还可能是新工艺更改了设计中不同位置的击穿电压、因此新器件在没有电源时对过压更敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    我们可以进一步讨论私人 E2E 消息。 我将通过 E2E 发送朋友的申请。 根据您的说明、器件输入在合同制造商处似乎会受到非常高的过压事件的影响、而旧器件在过压事件下似乎仍能正常工作或不会严重降级。 我们来同步一下私人 E2E 消息传递。  

    此致、  
    Chris Featherstone