This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCMD3140Q1EVM-PDK:PCMD3140Q1

Guru**** 2584225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1508119/pcmd3140q1evm-pdk-pcmd3140q1

器件型号:PCMD3140Q1EVM-PDK

工具/软件:

你(们)好

我在 CH1上使用数字麦克风运行了3140。 声音是完美的。 我想在 GPIO1引脚11中添加 VAD (CH1) IRQ。

我做了以下脚本:

阈值

w 9c 00 09    #转至第9页
w 9c 50 00 72 59 dc #-7dB 阈值
w 9C 00 00   #转至页0


#配置 GPIO1 (引脚11)到 IRQ (VAD 中断输出)
W 9C 21 21      #将 GPIO1 (寄存器0x21)设置为 IRQ 输出(低电平有效/高电平有效)

# VAD 设置
w 9c 00 01   #转至第1页
w 9c 1e 00   #通道1作为 VAD 输入、用户模式、内部时钟
w 9c 1f 08   #在记录模式下启用 VAD
w 9c 00 00   #转到第0页
W 9c 75 61   #启用 VAD、为所有已启用的 PDM 通道上电

但我没有收到 IRQ。 请您提供意见吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmi:

    让我来看看、下周再见。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lakshmi、

    您有时间对此进行调查吗?

    谢谢你

    Jimmi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmi:

    我看到的一点是 VAD 上电中断被屏蔽、从而屏蔽任何 VAD 中断、使其不会显示在 IRQ 引脚上。

    这可以通过将 P0R51设置为0xEF 来实现、从而取消屏蔽 VAD 上电中断。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan