This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5421-Q1:TAS5421读取诊断寄存器

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1512143/tas5421-q1-tas5421-reading-the-diagnostic-register

器件型号:TAS5421-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

读取诊断寄存器时 TAS5421出现问题:

目前、当外部喇叭接通电源时、可以读取正常值、但拔下喇叭后、该值仍然相同。  如何 读取实时值?
是否需要再次上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin

    负载诊断功能仅在特定条件下运行。 断开扬声器连接后、需要重新运行此功能、然后检查结果。 通常只需要切换待机就可以了。